This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] MSP430F147:8MHz 上电故障

Guru**** 2925550 points

Other Parts Discussed in Thread: MSP430F147

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/microcontrollers/msp-low-power-microcontrollers-group/msp430/f/msp-low-power-microcontroller-forum/738459/msp430f147-power-up-failures-at-8mhz

器件型号:MSP430F147

您好!

我们在电路板中使用 MSP430F147、XT2上的频率为8MHz。

在我们的少数电路板上、我们看到微控制器似乎永远无法获得稳定的 XT2。

即、永远不会清除 OSC 故障。 我们尝试更换振荡器、但没有效果。

使用相同的代码对芯片进行重新编程似乎可以解决问题。

我们在同一电路板的许多版本上使用了相同的芯片、没有任何问题。

请就此提供建议

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好!

    您的电源电压是多少? 请记住、数据表提到、对于高达8MHz 的 XT2频率、VCC 必须大于或等于2.8V。

    此致、

    James
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 James:

    我们的电源电压为3.2V

    此致、

    Anand

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好!

    感谢您的告知。 您能否尝试将电源电压提高到3.6V、并查看问题是否已解决? 我在这个线程顶部链接的原始线程中对这个问题进行了一些详细的讨论。 正如我在另一个线程中提到的、数据表中的图5-1似乎交换了箭头标签、但更重要的是、在8MHz 运行时、器件需要大于3.2V 的电源电压才能正确编程执行。 由于您的电源电压可能略低于3.2V 最小值、这可能是您发现此问题的原因。

    此致、

    James