您好!
任何人、请帮助我了解如何使用外部电压源作为 ADC12的基准。 我使用的是 MSP430F5438A E.board。 我查看了数据表、但不清楚。 如果我在 ADC12SREFx 中理解正确、我必须为 我的目的选择010b = VR+= VeREF+和 VR-= AVSS。 对于此配置、我必须在引脚5.0上物理连接所需的电压、并在5.1上连接 GND。 如果我错了、请纠正我的问题。 我还想知道 ADC12SREFx 的配置000b = VR+= AVCC 和 VR-= AVSS。 AVCC 和 AVSS 的值是如何决定的? 如果有关于如何配置寄存器的整体文档以及有效 ADC (具有外部 基准电压)所需的物理连接、请分享。 我正在尝试从传感器获取数据、为此、我需要 一个高于2.5V 的基准电压 、我发现我可以选择该基准电压作为最高内部基准。
谢谢、
Rowshon。