This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] MSP430F5438A:ADC12的外部基准

Guru**** 2589275 points
Other Parts Discussed in Thread: MSP430F5438A

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/microcontrollers/msp-low-power-microcontrollers-group/msp430/f/msp-low-power-microcontroller-forum/734726/msp430f5438a-external-reference-for-adc12

器件型号:MSP430F5438A

您好!

任何人、请帮助我了解如何使用外部电压源作为 ADC12的基准。 我使用的是 MSP430F5438A E.board。 我查看了数据表、但不清楚。 如果我在 ADC12SREFx 中理解正确、我必须为 我的目的选择010b = VR+= VeREF+和 VR-= AVSS。 对于此配置、我必须在引脚5.0上物理连接所需的电压、并在5.1上连接 GND。 如果我错了、请纠正我的问题。 我还想知道 ADC12SREFx 的配置000b = VR+= AVCC 和 VR-= AVSS。  AVCC 和 AVSS 的值是如何决定的? 如果有关于如何配置寄存器的整体文档以及有效 ADC (具有外部 基准电压)所需的物理连接、请分享。 我正在尝试从传感器获取数据、为此、我需要 一个高于2.5V 的基准电压  、我发现我可以选择该基准电压作为最高内部基准。  

谢谢、

Rowshon。    

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Rowshon:

    我知道您已经阅读了器件数据表和系列用户指南、因此这应该是一个很好的基础。

    下一步是验证您的理解并获得一些问题答案、看看我们提供的代码示例、还有一些 ADC12示例展示了如何使用外部基准。

    请查看 MSP430Ware 中包含的软件示例 、并告知我、以防后面出现更多未决问题。

    此致、

    Britta

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Britta、

    感谢您的回答。 msp430x54xA_ADC12_05.c 回答了如何应用外部基准。 但我的另一个问题是 AVCC 和 AVSS 的值是如何决定的? 我在这些示例中找不到任何相关说明、但示例使用 AVCC 和 AVSS。 我是否缺少数据表或用户指南中的内容? 我可以为外部基准应用的最大电压值是多少?  

    谢谢、
    Rowshon。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    尊敬的 Rowshon:

    您可以在器件数据表中找到电源电压 AVCC 和 AVSS 的建议值。 在绝对最大额定值部分、您还将找到可应用的绝对最大额定值、即使不建议使用这些电压也是如此、这会对器件寿命和运行产生影响。 因此、请遵循电源电压的建议值。

    此致、
    Britta
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    尊敬的 Rowshon:

    由于我没有收到您的回复、我认为问题已在您的结尾得到解决
    请注意、我正在关闭此主题、但如果需要、回复此主题将重新打开。

    此致、
    Britta
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    很抱歉耽误你的回答。 是的、我的问题已解决。

    谢谢。