This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] MSP430F2418:当 Flasher 将 TI-txt 文件写入器件时、会显示错误60、并且失败。

Guru**** 2519750 points
Other Parts Discussed in Thread: MSP-FET

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/microcontrollers/msp-low-power-microcontrollers-group/msp430/f/msp-low-power-microcontroller-forum/738182/msp430f2418-when-flasher-writes-the-ti-txt-file-to-the-device-an-error-60-is-displayed-and-it-fails

器件型号:MSP430F2418
主题中讨论的其他器件:MSP-FET

当 Flasher 将 TI-txt 文件写入器件时、会显示错误60并失败。

我在 TI 站点中搜索了错误代码表、但找不到。

请告诉我们 Flasher 的错误代码表或错误60。

提前感谢您。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好!

    您所报告的内容实际上与以下其他文章类似:
    e2e.ti.com/.../586596
    错误60表示验证步骤失败、无法确保闪存内容与您要编程的映像相匹配。 如果这个问题是由于 MSPDebugStack 的 BSL 存储器处理引起的、我需要咨询我们的专家。
    同时、您可以检查您是否正在使用 MSPFlasher 的最新版本、以及是否未更新到该版本。 这可能已经解决了问题。

    感谢您的耐心和致以最诚挚的问候、
    Britta
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好!

    我仍会尝试更新 MSPFlasher 版本以接收最新的更新和修复。
    此外、编程期间的连接问题也可能会导致问题(正如您所想象的那样)。 如果在特定情况下出现问题、您可能会尝试重现问题、并可能会监控 MSP-FET 电压。
    请告诉我、升级 MSPFlasher 版本是否有任何变化、以及您在尝试重现问题时是否发现了某个因素。
    非常感谢您分享的详细信息、
    Britta