This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] MSP430F2418:当 Flasher 将 TI-txt 文件写入器件时、会显示错误60、并且失败。

Guru**** 2517590 points
Other Parts Discussed in Thread: MSP430F2418

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/microcontrollers/msp-low-power-microcontrollers-group/msp430/f/msp-low-power-microcontroller-forum/738705/msp430f2418-when-flasher-writes-the-ti-txt-file-to-the-device-an-error-60-is-displayed-and-it-fails

器件型号:MSP430F2418

尊敬的 Britta:


感谢您帮助解决此问题。
我查看了其他已发布的类似报告。
问题似乎在 MSP430.dll 中、但似乎正在由 MSPFlasher 版本1.3.14解决。
我使用的是 MSPFlasher 版本1.3.15。
因此、我认为 MSP430.dll 正在使用正在处理的版本。

取得了进展。
我打开和关闭了器件(MSP430F2418)侧并重新连接了 MSP - FET 闪存仿真工具。
之后、我成功地使用 Flasher 再次写入 TI-txt 文件。
写入失败时、TI-txt 文件和 Flasher 版本相同。
可能的原因是 MSP - FET 闪存仿真工具的连接故障、还是器件侧移动不稳定?
如果您有任何信息、请告诉我。
提前感谢您。

2018年10月18日13:57:53: *--- /|-------------------------------------------------------- *
2018年10月18日13:57:53: *    /||                                                                  *
2018年10月18日13:57:53: *   //    MSP Flasher v1.3.x                                            *
2018年10月18日13:57:53: *     |/                                                                   *
2018年10月18日13:57:53: *--- |/---------------------------------------------------------- *
2018年10月18日13:57:53: *
2018年10月18日13:57:53: *评估触发器...完成
2018年10月18日13:57:53: *检查可用的 FET 调试器:
2018年10月18日13:57:53: *找到 USB FET @ COM9 <-已选择
2018年10月18日13:57:53: *初始化接口@ COM9...完成
2018年10月18日13:57:54: *检查固件兼容性:
2018年10月18日13:57:54: * FET 固件是最新的。
2018年10月18日13:57:54: *阅读固件版本...完成
2018年10月18日13:57:54: *将 VCC 设置为3000mV...完成
2018年10月18日13:57:59: *正在访问设备...完成
2018年10月18日13:57:59: *正在读取器件信息...完成
2018年10月18日13:57:59: *将文件加载到设备中...完成
2018年10月18日13:58:00: *验证内存(C:\firmware\Bin\Program_V07.txt)...完成
2018年10月18日13:58:01: *
2018年10月18日13:58:01: *----------------------------------------
2018年10月18日13:58:01: *参数  :-w C:\firmware\Bin\Program_V07.txt -v -e ERASE_MAIN
2018年10月18日13:58:01: *----------------------------------------
2018年10月18日13:58:01: *驱动程序     :已加载
2018年10月18日13:58:01: * dll 版本:31001000
2018年10月18日13:58:01: * FwVersion  :31000003
2018年10月18日13:58:01: *接口  :TIUSB
2018年10月18日13:58:01: *华本:  U 3.0
2018年10月18日13:58:01: * JTAG 模式  :自动
2018年10月18日13:58:01: *器件     :MSP430F2418
2018年10月18日13:58:01: * EEM        :3级,ClockCntrl 2
2018年10月18日13:58:01: *擦除模式 :ERASE_MAIN
2018年10月18日13:58:01: *程序文件  :C:\firmware\Bin\Program_V07.txt
2018年10月18日13:58:01: *验证   :正确
2018年10月18日13:58:01: * BSL 解锁 :错误
2018年10月18日13:58:01: * InfoA 访问:错误
2018年10月18日13:58:01: * VCC 关闭
2018年10月18日13:58:01: *----------------------------------------
2018年10月18日13:58:01: *断电...完成
2018年10月18日13:58:01: *从设备断开连接...完成
2018年10月18日13:58:01: *
2018年10月18日13:58:01: *----------------------------------------
2018年10月18日13:58:01: *驱动     程序:已关闭(无错误)
2018年10月18日13:58:01: *----------------------------------------
2018年10月18日13:58:01: *

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好!

    您能否使用您最初打开的线程
    e2e.ti.com/.../738182
    并将此信息作为回复发布? 新帖子可能会分配给我以外的其他 TI 人、并且他们可能会错过先前的信息。 谢谢! 然后、我将在主线程中对此做出反应。
    让我关闭这个线程。

    此致、
    Britta