This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] MSP430FR2355:SPI MOSI 低电平有效

Guru**** 2552010 points
Other Parts Discussed in Thread: MSP430FR2355

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/microcontrollers/msp-low-power-microcontrollers-group/msp430/f/msp-low-power-microcontroller-forum/737579/msp430fr2355-spi-mosi-active-low

器件型号:MSP430FR2355

您好!

是否有办法在传输时将 MSP430FR2355上的 SPI 线路设置为高电平和低电平空闲?

非常感谢、

Vlad

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您是否尝试使 SPI 传输高电平为0、低电平为1? 我从未见过这样的功能(任何地方)。

    您始终可以在发送字节之前按位反转这些字节。
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好、Vlad、

    您的"SPI 线路"是什么意思? MISO/MOSI、STE 或 CLK?

    MISO/MOSI 数据线路空闲电平应该是之前发送的最后一位。
    STE 空闲和发送电平可由 UCMODEx 配置。 请参阅用户指南(www.ti.com/.../slau445h.pdf)的表23-1
    CLK 空闲和发送电平(时钟极性)可由 UCAxCTLW0.UCCKPL 配置。 请参阅用户指南的第23.3.6.1节。

    所提到的、如果您希望 SPI 传输高电平为0、低电平为1、则可以在发送字节之前按位反转这些字节。