This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] CCS/MSP430G2102:MSP430G2102是否支持通过 I2C 更新固件?

Guru**** 2381880 points
Other Parts Discussed in Thread: MSP430G2102
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/microcontrollers/msp-low-power-microcontrollers-group/msp430/f/msp-low-power-microcontroller-forum/738611/ccs-msp430g2102-does-the-msp430g2102-support-updating-firmware-over-i2c

器件型号:MSP430G2102

工具/软件:Code Composer Studio

您好,

  在我们的系统中、MSP430G2102用作 I2C 从器件。 我们希望通过 I2C 将程序更新为 MSP430。 这是否可行? 如果没有、那么哪个 MSP430系列支持此功能?

 谢谢!

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    更多详细信息、请参阅《通过引导加载程序进行 MSP430编程用户指南 》www.ti.com/.../SLAU319
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好!

    Tom 已经向您指出了正确的信息。 本文档概述了 BSL 特性、并指出了可通过 I2C 对我们的器件进行编程的器件。 包括 BSL 特性在内的所有器件的器件数据表还将包括一个 BSL 部分、其中显示了支持的通信。

    此致、
    Britta