This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] MSP430FR2000:MSP430FR xxxx -操作 SPI 总线的速度有多慢

Guru**** 2386620 points
Other Parts Discussed in Thread: MSP430FR5870, MSP430FR2355
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/microcontrollers/msp-low-power-microcontrollers-group/msp430/f/msp-low-power-microcontroller-forum/737543/msp430fr2000-msp430fr-xxxx---how-slow-can-you-operate-the-spi-bus

器件型号:MSP430FR2000
主题中讨论的其他器件:MSP430FR5870MSP430FR2355

需要一些指导。   我需要找到可能的最低功耗 MSP430

CPU 或其他品牌…

 

1) 1)至少32k FRAM

 

2) 2kx8k RAM (不确定具体大小)

 

3) 3)两个 UART

 

4) 4)至少一个 I2C

 

5) 5)至少一个 SPI

 

   需要让 CPU 以极低的功耗运行。 它永远不会睡着。  时钟速度可能为32.768kHz 或更慢。

 

   想知道 SPI 总线的运行速度有多慢?  您是否可以有一个1kHz 时钟与外部 FRAM 存储器芯片通信?

 

是否有一条规则规定您可以以多慢的速度打开 CPU 和 SPI 时钟?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    我曾经使用过 SPI 在2kHz 频率下最高的 MCU。 我们最终没有采用它、但我们所讨论的器件似乎并不介意。

    我刚才上拉了 MB85 (SPI FRAM)数据表、它明确地将"0MHz"列为低端 (我们将忽略那里的奇异性(:-))。) 请记住、串行 NVM 在每次事务中至少占用多个字节(MB85为1+3+1)。
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    我刚刚查看了 MB85数据表的下一页、并注意到在事务处理期间(/CS=0)、对于/CS=1、泄漏电流为200uA 而泄漏电流为1uA。 如果您进行算术运算、您可能会发现、您将通过更快地运行 SPI 来节省功耗。
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Dan、您好!

    很抱歉、您回复的时间太晚了。

    让我根据您的要求快速选择器件、我将第一个器件锁定为32k FRAM

    1)至少32k FRAM  --使用32k FRAM 进行检查

    2) 2kx8k RAM (不确定具体大小)

    3) 3)两个 UART

    4) 4)至少一个 I2C

    5) 5)至少一个 SPI

    选择工具中有8个符合上述要求的器件。 我假设您不需要片上 LCD 驱动器、因此所选器件可以是 MSP430FR2355/2155和 MSP430FR5870/5970。  

    这个结果应该只是一个快速的建议、因为我们需要更详细的要求、例如器件封装、引脚数(通用 GPIO 使用)、准确的 RAM 大小(使用32k FRAM 的最大 RAM 大小可能为4K)、任何其他外设和目标价格。

    请告诉我您是否可以获得更多要求、然后我可以帮助您提供更好的建议。

    对于其他问题:

       需要让 CPU 以极低的功耗运行。 它永远不会睡着。   时钟速度可能为32.768kHz 或更慢。

     [Wei]是的、您可以这样做。

    我想以 MSP430FR2xx&4xx 系列为例。 您可以在 《用户指南》的图3-1&2中看到时钟系统图。 MCLK 可由 DCOCLKDIV/REFOCLK/XT1/VLO 供源、REFOCLK/XT1为32.768kHz、VLO 为典型的10kHz 时钟。 MSP430FR5xx&6xx 系列还支持32.768kHz 或 VLO 来提供 MCLK

        想知道 SPI 总线的运行速度有多慢?   您是否可以有一个1kHz 时钟与外部 FRAM 存储器芯片通信?

    [Wei]我刚刚检查了 SPI 时钟频率的数据表、它没有说最小值。 明天早上(中国时间)我要在上班时与我们的设计团队一起检查是否存在任何最低 SPI 时钟频率的限制。

    您是否认为您需要通过 SPI 接口将 MCU 与外部 FRAM 连接?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Dan、您好!

    根据与我们的设计团队的确认提供其他回复。  

    想知道 SPI 总线的运行速度有多慢?   您是否可以有一个1kHz 时钟与外部 FRAM 存储器芯片通信?

    [Wei]我刚刚检查了 SPI 时钟频率的数据表、它没有说最小值。 明天早上(中国时间)我要在上班时与我们的设计团队一起检查是否存在任何最低 SPI 时钟频率的限制。

    您是否认为您需要通过 SPI 接口将 MCU 与外部 FRAM 连接?

    [WEI] SPI 时钟是边沿触发的、因此时钟频率没有最低限制。

     

    关于器件建议、我想为您提供一个更好的选择、其中包含更详细的要求。 您还可以使用 产品选择工具 来滤除各种要求、例如存储器大小、外设、GPIO、封装、子系列、 大约价格等。