This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] MSP-EXP432P401R:MSP-EXP432P401R-MSP432P401R LaunchPad

Guru**** 2578945 points


请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/microcontrollers/msp-low-power-microcontrollers-group/msp430/f/msp-low-power-microcontroller-forum/738360/msp-exp432p401r-msp-exp432p401r-msp432p401r-launchpad

器件型号:MSP-EXP432P401R

降级器、  

是否可以在 MSP-EXP432P401R-MSP432P401R LaunchPad 上使用其余2个硬件 UART?

这两个额外的 UART 上似乎没有引脚分配。

此致、

Stanislav

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    是的。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    斯坦尼斯拉夫

     如 Tomasz POST 所示、使用 LaunchPad 底部的额外引脚是一种实现此目的的方法。

    另一种方法是将 BoosterPack 接头上的引脚重新映射到要使用的 UART。 查看 此处的 PMAP (端口映射器)示例 、了解如何执行此操作。 (示例显示了移动另一个外设、但您应该能够获得一般想法)。

    -Bob L.

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    斯坦尼斯拉夫

    Bob 为您提供了一个指向端口映射的专业答案。
    我建议您、如果您是初学者、请进行 UART 编程、如果工作正常、请尝试端口映射。
    避免同时在两个不同的 h/w 级别出现调试问题。
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    感谢大家的及时和乐于助人的回复!