This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] MSP430F2418:当 Flasher 将 TI-txt 文件写入器件时、会显示错误60、并且失败。

Guru**** 2519760 points


请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/microcontrollers/msp-low-power-microcontrollers-group/msp430/f/msp-low-power-microcontroller-forum/738321/msp430f2418-when-flasher-writes-the-ti-txt-file-to-the-device-an-error-60-is-displayed-and-it-fails

器件型号:MSP430F2418

列出 Flasher 版本并记录错误发生的时间。

2018年10月11日13:19:46: *--- /|-------------------------------------------------------- *
2018年10月11日13:19:46: *    /||                                                                              *
2018年10月11日13:19:46: *   //    MSP Flasher v1.3.x                                           *
2018年10月11日13:19:46: *     |/                                                                                 *
2018年10月11日13:19:46: *--- |/---------------------------------------------------------- *
2018年10月11日13:19:46: *
2018年10月11日13:19:46: *评估触发器...完成
2018年10月11日13:19:46: *检查可用的 FET 调试器:
2018年10月11日13:19:46: *找到 USB FET @ COM9 <-已选择
2018年10月11日13:19:46: *初始化接口@ COM9...完成
2018年10月11日13:19:47: *检查固件兼容性:
2018年10月11日13:19:47: * FET 固件是最新的。
2018年10月11日13:19:47: *阅读固件版本...完成
2018年10月11日13:19:47: *将 VCC 设置为3000mV...完成
2018年10月11日13:19:52: *正在访问设备...完成
2018年10月11日13:19:52: *正在读取器件信息...完成
2018年10月11日13:19:52: *将文件加载到设备中...完成
2018年10月11日13:19:53: *验证内存(C:\firmware\Bin\Program_V07.txt)...
2018年10月11日13:19:53: #出口:60
2018年10月11日13:19:53: #错误:验证错误
2018年10月11日13:19:53: *断电...完成
2018年10月11日13:19:53: *从设备断开连接...完成
2018年10月11日13:19:53: *
2018年10月11日13:19:53: *----------------------------------------
2018年10月11日13:19:53: *驱动     程序:已关闭(无错误)
2018年10月11日13:19:53: *----------------------------------------
2018年10月11日13:19:53: *

提前感谢您。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    感谢您发布初始帖子的其他信息。
    最好的方法是在同一个线程中获取所有信息、以免丢失任何信息、因此您是否可以在初始线程中发布此信息?


    我将在本主题结束时仅进行一次讨论(否则、我们可能会错过相关信息)。

    谢谢、Britta