This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] CCS/MSP430F169:读取闪存中的原始数据

Guru**** 2536010 points
Other Parts Discussed in Thread: MSP-FET

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/microcontrollers/msp-low-power-microcontrollers-group/msp430/f/msp-low-power-microcontroller-forum/736771/ccs-msp430f169-read-the-raw-data-in-the-flash

器件型号:MSP430F169
主题中讨论的其他器件:MSP-FET

工具/软件:代码编写器工作室

如何在不破坏 MSP430FLASH 中原始数据的情况下读取闪存中的数据。 我使用的开发软件是 CCS 8.2.0、仿真器是 MSP-FET。 仿真器能否读取它而不是通过调试读取它? 因为我不想销毁原始程序。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    可能有一种更简单的方法来实现这一点、但下面是我要使用的过程:

    1.从 CCS 菜单中查看-目标配置

    2.右键单击项目名称中的.ccxml 文件- targetConfigs

    3.从上下文菜单启动选定的配置

    现在、您无需下载代码即可连接。

    此致

    Lukas

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    我已经根据您的方法读取了闪存数据、非常感谢。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    CCS 是否可以将查看的闪存数据保存为十六进制文件或其他类型的文件?我想将读取数据直接下载到另一个开发板上。
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    让我快速检查一下。

    Lukas
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    在 CCS 中可以将存储器内容保存到文件中。  您可以通过内存浏览器执行此操作、方法是转到以下位置:

    或者从工具菜单中选择:

    然后、您可以指定要使用的文件名和文件类型。  为此、我指定 COFF。

    接下来、指定要保存的存储器范围:

    这会将内容保存到文件中。

    然后、您可以连接到另一个电路板、并选择 Load memory 选项并指定刚刚保存的文件。  然后、这会将文件的内容写入存储器。

    此致、

    John

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    尊敬的用户:5841638、


    您能否检查此过程是否适合您?
    在这种情况下、请验证答案、以便关闭该主题。

    非常感谢
    Lukas
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    我已根据您的方法解决了我的问题。

    非常感谢

    Bowen