This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] MSP430F2013:编程连接器器件型号

Guru**** 2812305 points

Other Parts Discussed in Thread: MSP430F2013, MSP-FET

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/microcontrollers/msp-low-power-microcontrollers-group/msp430/f/msp-low-power-microcontroller-forum/737303/msp430f2013-programming-connector-part-number

器件型号:MSP430F2013
主题中讨论的其他器件: MSP-FET

您好!

请为下面所附的 MSP430F2013电路原理图中的器件参考 J2建议使用编程连接器。

谢谢、

Ashok

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Ashok、

    感谢您的发帖! 此原理图片段是否来自我们的设计之一? 如果是、您可以与我分享链接吗?

    上面的电路原理图片段中显示的10引脚 J2连接器用于 JTAG 编程。 如果您正在进行定制设计、则可能需要使用更小的连接器/焊盘来节省电路板空间。 如果空间不是问题、那么我实际上建议使用与 MSP-FET 调试器兼容的14引脚连接器。 为了回答您的问题、我在 MSP430硬件工具用户指南中进行了搜索 、并从我们的一个目标插座板中找到了一个10引脚连接器的器件型号。

    HRP10H-ND

    Digi-key 似乎没有库存、但您可以在其他供应商处找到它们。 我希望这对您有所帮助!

    此致、

    James

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 James:

    感谢 information.it的定制设计和放置不是问题、但连接器高度应低于6mm。

    您能不能建议我使用14引脚 编程连接器器件型号。

    谢谢、

    Ashok

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    我在 MSP430硬件工具用户指南中通过搜索"14引脚"找到它。 我不确定高度。

    HRP14H-ND

    我已经了解了一些空间受限(面积或高度)的设计人员将在何处使用带腿的 Tag-Connect JTAG 连接器与 MSP-FET。

    此致、

    James