This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] CCS/MSP430F5359:MSP430F5359的端口 U

Guru**** 2126830 points
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/microcontrollers/msp-low-power-microcontrollers-group/msp430/f/msp-low-power-microcontroller-forum/733885/ccs-msp430f5359-port-u-of-msp430f5359

器件型号:MSP430F5359

工具/软件:Code Composer Studio

我想使用 (PU.0和 PU.1)作为 GPIO 来点亮 LED、如何配置它?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Kary、

    我建议您查看 《MSP430x5xx 和 MSP430x6xx 系列用户指南》中的第43.2.7节"端口 U 控制"。

    本节介绍了需要设置哪些位才能将 GPIO 配置为输出。

    如果仍有问题、请告知我。

    此致、

    Britta

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    http://e2e.ti.com/support/microcontrollers/msp430/f/166/p/255705/894712

    您也可以为此使用端口 J。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    PUCTL |= PUOPE;
    
    IF (某些条件){
    PUCTL |= PUOUT1
    
    PUOUT0;}
    
    IF (某些条件){
    PUCTL |= PUOUT0;
    
    }
    

    够了吗?

     

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Kary、

    是的、您将端口 U 设置为输出、并根据您将 Pin0/ Pin1驱动为高电平的条件而定。

    [引用用户="Kary"] PUOUT0;[/quot]

    但不确定你在这里要做什么。

    此致、

    Britta

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好、Kary、

    由于我没有收到您的回复、我认为问题已在您的结尾得到解决
    请注意、我正在关闭此主题、但如果需要、回复此主题将重新打开。

    此致、
    Britta