This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] MSP430F5336:16位定时器捕捉中断

Guru**** 2966500 points

Other Parts Discussed in Thread: MSP430F5336

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/microcontrollers/msp-low-power-microcontrollers-group/msp430/f/msp-low-power-microcontroller-forum/733405/msp430f5336-16-bit-timer-capture-interrupt

器件型号:MSP430F5336

您好!

我有一个关于 MSP430F5336的16位定时器及其相关捕捉输入的查询。 在捕获模式下使用计时器模块时、是否有可能丢失计时器溢出中断?

我计划测量源的频率(即生成50Hz 方波和50%占空比的函数发生器)  

谢谢、

Prasanna

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好 Prasanna、

    如果您正在检查计时器中断、则中断服务例程内的溢出标志会知道计时器溢出。 不过、您仍将在同一 ISR 中处理捕获/比较中断标志和溢出标志、因此您可能会有延迟(计时器溢出、中断标志具有计时器中断的最低优先级)、直到捕获/比较中断处理终止。

    此致、
    Britta
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好 Prasanna、

    由于我没有收到您的回复、我认为问题已在您的结尾得到解决
    请注意、我正在关闭此主题、但如果需要、回复此主题将重新打开。

    此致、
    Britta