This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] MSP430F5418A:当 FLL 被禁用时、MSP430F5418A 中的 DCO 频率为

Guru**** 2581345 points


请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/microcontrollers/msp-low-power-microcontrollers-group/msp430/f/msp-low-power-microcontroller-forum/737806/msp430f5418a-dco-frequecny-in-msp430f5418a-when-fll-is-disabled

器件型号:MSP430F5418A

您好!

根据数据表 DCO 操作符,首先我们需要选择 DCORSEL,但在最小值和最大值之间,它将被定义。

示例 我已将 DCORSEL=0、DCO=0、MOD =0 DCO 频率配置为125KHz (在0.07到0.20范围内)

我已将 DCORSEL=1、DCO=0、MOD =0 DCO 频率配置为250kHz (在0.15至0.36范围内)。 125KHz 和250kHz 值是如何来自该范围的

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    DCO 具有 RC 振荡器的特性。 在硅片上、电阻器和电容器无法以高精度轻松实现、并且会受到温度和电源电压的影响。 (可以使用修整和附加电路进行补偿、但这会很昂贵、而且会消耗更多功率。)

    宽松容差(例如、70kHz 至200kHz)只是反映了可能的制造差异。

    这些125kHz/250kHz 值只是随机值;另一个芯片可能具有不同的频率(限值内的任何位置)。
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    那么,由于制造方面的差异,DCO (无 FLL)不是精确的运行时钟源?
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好!
    这就是我们实现 FLL 的原因、它将把 DCO 频率调节到由乘法器位相对于所选基准时钟设置的给定值。 对于大多数应用、该精度足够好。
    如果您需要具有良好的周期到周期精度、我建议您使用高频晶体、您可以从外部连接。