请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
器件型号:MSP430F5510 您好!
根据 Andre Frantzke 在2018年9月14日上午8:16的回复中的第二段、我们必须检查 VUSB 引脚上的电流消耗。 为了实现同样的效果、我们切断了一些轨道并尝试测量电流、但我们发现了其他一些与 Dietmar Walther 2018年9月14日上午10:57的回复第二段相匹配的东西。
此外、我们还可以在答复中提到、我们还尝试根据 DVCC 引脚上的建议减小电容、但结果是相同的。 这再次使我们相信问题仅仅是因为湿度。
请您执行必要的操作