This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] MSP430F2252:PMP8740 -嵌入式软件。

Guru**** 2513185 points
Other Parts Discussed in Thread: PMP8740

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/microcontrollers/msp-low-power-microcontrollers-group/msp430/f/msp-low-power-microcontroller-forum/736499/msp430f2252-pmp8740---embedded-software

器件型号:MSP430F2252
主题中讨论的其他器件:PMP8740

尊敬的 Roberto:

     早上好。 你过得怎么样? 有关 PMP8740 -电池充电器(34V、60A)的问题->与软件代码相关。

Q1)关于最小电流涓流参数-可设置范围2至20。 STATUS_CHARGER -从5到6。

当我将最小电流涓流设置为最小2时-->计数器在100毫秒内从0到10到达。 检查电压输出是否< 10? 如果是、则为当前 PWM 输出

根据 COUNTER_STATUS = 10 --> TACCR1 = 15467 -->导通时间更多。 否则、COUNTER_STATUS 从10到300 (COUNTER_max)将在2900ms 内达到、这意味 着直流/直流调节编程电流、对吧?

当我将最小电流涓流设置为最大20时-->计数器在1000毫秒内从0到100到达。 检查电压输出是否< 10? 如果不是、则电流 PWM 输出

根据 couter_status = 100 --> TACCR1 = 10667 -->导通时间更短。  否则、COUNTER_STATUS 在100至300 (COUNTER_max)范围内会在2000ms 内达到、这意味 着直流/直流调节编程电流、对吧?

实际上、什么是最小电流涓流参数(从状态5到6)? 请解释您是否记得此循环? 如果没有、请告诉我使用分钟。 通用电池充电器中的涓流电流..

Q2)关于按钮逻辑-您能解释以下按钮代码逻辑吗?  

I = KEY_ST态^ SWITCH_PIN;//键已更改?

I = I & bit_mask;//丢弃其他位
key_state = key_state 和 bit_mask;//丢弃其他位

CT0 =~(CT0 & I);//重置或计数 CT0
CT0 = CT0 & BIT_MASK;//丢弃其他位
CT1 = CT0 ^(CT1和 I);//复位或计数 CT1
CT1 = CT1 & bit_mask;//丢弃其他位
I &= CT0 & CT1;//计数直到回滚?
key_state ^= i;//然后切换去抖状态
key_press |= key_state & I;// 1->0:按键检测

if ((key_state!= bit_mask)&&!(rpt_active))//检查重复函数

RPT_STstate =~key_state;//保存密钥状态
RPT_state = rpt_state 和 bit_mask;//丢弃其他位
RPT = Repeer_start;//开始延迟
RPT_ACTIVE = 1;

if (rpt_active) rpt--;

if (((rpt =0)&& rpt_active)

key_rpt = rpt_state &(~key_state);//检查键是否仍被按下
key_rpt = key_rpt 和 bit_mask;//丢弃其他位
RPT_ACTIVE = 0;//复位标志

 Q3)关于 CAN 通信-在微控制器中、不是内置的、因此可以使用 UART 并转换为 CAN (使用外部硬件- CAN IC)。

在软件代码中、使用此 UART 协议进行测试、而不是标准 CAN 协议、我是否正确?

是否可以使用 J1939协议插入此协议? 或不同的 CAN 协议时序...请提供帮助。

谢谢、此致、

Vijay Shinde   

 

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    尊敬的 Vijay:
    我很好,谢谢。 我希望你们也能做得好。
    关于问题1:
    最小涓流充电电流是一个参数。 这意味着、转换器应读取为电池充电的输出电流。
    由于充电电流已达到此涓流充电(最小值)值、因此可以根据电池化学成分将 Vout 调节至涓流充电电压或保持恒定。 此充电曲线未在充电器中实现、而是仅在电流和电压电平(包括涓流充电电平)的输入中实现。 充电曲线通常由终端客户开发、因此他拥有 IP。
    问题2:
    这是一个很复杂的解释、但本节是从 TI.com 网站上发布的类似设计中获取的、请参阅以下部分中的软件:
    www.ti.com/.../getliterature.tsp
    问题3:
    您是对的:微控制器没有标准 CAN 协议、因此我使用了 UART 协议并实施了定制协议+采用了外部硬件 CAN IC。 您可以根据需要对其进行修改并使用任何类型的软件/硬件 CAN 协议。
    此致、
    Roberto
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Roberto:

    感谢您提供信息。 如果发现与电池充电器(锂离子负载)中使用的电池充电曲线相关的任何逻辑、请发送给我。

    如果有任何问题、我会问您。 谢谢。

    谢谢、此致、

    Vijay Shinde。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Vijay:

    有几个来源解释了如何为锂离子电池充电。

    通常、这是通过恒定电压、限流电源(如 I 开发的电源)来完成的、一旦测得的电流降至低于特定阈值(通常为充电电流的10%)、该电源就会终止充电过程。 请查看教程:

    training.ti.com/introduction-battery-management-part-3-li-ion-battery-charging 充电教程&tisearch=Search-EN-Everything

    此致、

    Roberto Scibilia