主题中讨论的其他器件:MSP-FET
在更改链接器中的存储器映射以扩展 FRAM 中的空间后、我们无法对该微控制器进行编程。 具体而言、行更改为"FRAM:origin = 0x4000、length = 0xFF80"。 通过阅读 slaa685的第2.2.2节、我们将数据写入0xFF80、并且似乎启用了电子保险丝(尽管写入0x5555或0xAAAA 的可能性似乎很高)。
使用 Code Composer Studio 绑定到闪存时、我们会收到消息"Error connecting to the target:the Debug Interface to the device has been secured"。 尝试使用 MSP430Flasher 时、我们会收到相同的消息"ERROR:The Debug Interface to the device has been secured"。
BSL 的 MUS_ERASE (或使用带有 RX_PASSWORD 的错误密码)似乎应该擦除存储器并保存我们的数据、但我们无法从引导加载程序获取任何响应。 我们非常确定布线是否正确、因为我们能够在连接到另一个(非砖型)电路板的 MSP-FET 上运行这些命令、该电路板以相同的方式布线。
使用 BSL Scripter、我们会收到消息"[ACK_ERROR_MESSAGE]Unknown ACK value!"。 使用另一个肯定会返回 ACK 且不需要密码(CHANGE_BAUD_RATE)的命令、我们会得到相同的错误。
我们还可以尝试其他什么吗?