This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] MSP430F5529:UART 编程

Guru**** 2782615 points

Other Parts Discussed in Thread: MSP430F5510

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/microcontrollers/msp-low-power-microcontrollers-group/msp430/f/msp-low-power-microcontroller-forum/737460/msp430f5529-uart-programming

器件型号:MSP430F5529
主题中讨论的其他器件:MSP430F5510

您好!

我正在尝试使用以下命令映射 P4.4.5的 UART 端口。

P4SEL |= BIT4+BIT5;  
P4MAP5 = 11;
P4OMAP4 = 12;

UART 的另一个初始化位根据示例代码进行设置。

但 UART 不会传输数据。 此命令是否适用于端口映射?

此致、

Rajesh

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    下面是我的 MSP430F5510 UART 映射的汇编器示例...

    MOV.w #02D52h、PMAPPWD ;启用写入访问以修改端口映射
    mov.w #PMAPRECFG、PMAPCTL ;允许在运行时
    mov.b #PM_UCA0RXD、P4OMAP4
    mov.b #PM_UCA0TXD、P4MAP5
    mov.b #PM_UCA1RXD、P4MAP6
    mov.b #PM_UCA1TXD、P4MAP7
    mov.w #0、 PMAPPWD ;禁用写访问以修改端口映射