This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] RTOS/MSP430F5529:TI-RTOS/MSP430:SPI 主机模块接收数据已完成,再次调用 SPI_TRANSFER ()后,只接收数据的最后一个字节!

Guru**** 2535150 points


请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/microcontrollers/msp-low-power-microcontrollers-group/msp430/f/msp-low-power-microcontroller-forum/691008/rtos-msp430f5529-ti-rtos-msp430-spi-master-module-receive-data-is-complete-after-call-spi_transfer-again-to-receive-only-the-last-byte-of-data

器件型号:MSP430F5529

工具/软件:TI-RTOS

嗨、伙计

我将 Ginkgo 工具用作从机模块、我将 EXP_MSP430F5529LP 用作主模块、当从模块将数据发送到主器件(例如"ABCD12")时、但在主器件接收到完成后、我再次调用 SPI_TRANSFER ()函数来接收数据。 但是、当从机不发送数据时、主机为什么仍然接收数据? 和上次收到的相同数据(例如“22222222”) ,我不知道为什么。

代码如下所示

void spiB1_master_taskFxn (UArg0、UArgarg1)
{
/*创建 I2C 以供使用*/
SPI_PARAMS_INIT (&spiB1_MASTER_PARAMS);
spiB1_master_Params.transferMode = SPI_MODE_BLOCKING;
//spiB1_master_Params.transferCallbackFxn = spiB1_transferCallbackFxn;
spiB1_master_Params.mode = SPI_MASTER;
spiB1_master_Params.dataSize = 8;
//spiB1_master_Params.frameFormat = SPI_POL1_PHA0;

spib1_master = SPI_open (Board_SPIB1_master、&spib1_master_Params);
if (spiB1_master == NULL){
System_abort ("初始化 SPI B1\n"时出错);
}
否则{
System_printf ("SPI B1已初始化!\n");
}
system_flush();

//gatemute
GateMutex_handle gatemutex2_handle;
GateMutex_Params gatemutex2_params;

GateMutex_Params_init (&gatemutex2_params);
gatemutex2_handle = GateMutex_create (&gatemutex2_params、NULL);
if (gatemutex2_handle = NULL){
System_abort ("错误 GateMutex2_create\n");
}
否则{
System_printf ("GateMutex2_create OK!\n");
}

SPI_Transaction spiTransaction;
IArg 键;

while (1){

//
KEY = GateMutex_enter (gatemutex2_handle);

//Cs 低电平
Board_SPIB1_MASTER_CS_LOW; 
char rxbuf[7]; spiTransaction.txBuf =空; spiTransaction.rxBuf = rxbuf; spiTransaction.count = 6; if (spi_transfer (spiB1_master、&spiTransaction)= NULL){ System_printf ("SPI 总线故障\n"); system_flush(); } //Cs 高 Board_SPIB1_MASTER_CS_HIGH; rxbuf[6]= 0; printf ("任务 spib1_master 接收数据:%s\r\n、rxbuf); // GateMutex_leave (gatemutex2_handle、key); Task_sleep (1000); GPIO_TOGGLE (Board_LED_P4_7);} } int main (void) { /*呼叫板初始化函数*/ Board_initGeneral(); Board_initGPIO(); Board_initUART(); Board_initI2C(); Board_initSPI(); //spiB1主站 taskParams.arg0 = 1000; taskParams.STACKSIZE = TASKSTACKSIZE; taskParams.stack = spiB1_master_taskStack; Task_construction (&spiB1_master_taskStruct,(Task_Functr) spiB1_master_taskFxn、&taskParams、NULL); /*启动 BIOS */ BIOS_start(); 返回(0); }

我的版本

 

 此致

XC.mo

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    什么是 Ginkgo 工具? 我不熟悉它。
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好、Cameron P. LaFollowette

    Ginkgo 是 USB 转 SPI 工具。
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好 XC.mo、
    这仍然是一个问题。 如果是、我们可以进一步深入探究。
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    由于不活动而关闭。