This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] MSP430F6459:MSP430F6459TPZR

Guru**** 2378650 points
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/microcontrollers/msp-low-power-microcontrollers-group/msp430/f/msp-low-power-microcontroller-forum/691000/msp430f6459-msp430f6459tpzr

器件型号:MSP430F6459

我  一直在项目中使用 MSP430F6459TPZR、当输入电压为3.3V 时、控制器升温。 微控制器变 热、开机5分钟后我的代码将出现问题。 微控制器加热是否正常?? 如何减少发热问题??

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    尊敬的戴维克、
    这种情况不应该发生、听起来您可能已经以某种方式损坏了控制器。 所有电流是否都在规格范围内?
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    你(们)好、Camer

    是的、电流在范围内、电压也在范围内。 我使用 LED 驱动器( MAX IC )来控制 LED。 我将11个 LED 驱动器与微控制器搭配使用、11个 LED 驱动器控制着一个800多个 LED。 这是否会导致微控制器发热??

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    我不会这么认为、因为这是驾驶员的目的。 除非您有某种返回路径、使电流以某种方式影响微控制器。
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Cameron、

    LED 驱动器的 VCC 由微控制器控制、我们提供3.3V 作为 VCC。 我已检查 VCC 和接地短路、但没有短路。 我想问您是否有任何方法来测量散热??? 我们是否可以使用散热器来减少热量?  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您应该能够使用温度探头来测量热量。 但是、它变得很热、这让我感到很困扰、不应该发生这种情况。

    温度有多高?

    器件是否有可能暴露在 ESD 下?
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    我们在实验室中使用抗静电腕带和抗静电垫子。 所有电路都有 ESD 保护、温度大约为95摄氏度。 我们是否可以使用散热器来减少热量?

    此致

    大维克 B M

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    尊敬的戴维克、
    您可以尝试一下、但它仍然无法回答 MSP 为什么会发热的问题。 95°C 对于 MSP 而言非常热。 您是否有多个电路板会产生此行为?
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    一段时间后、我们遇到了 MSP432 Launchpad 问题、其中 USB 端口旁边的电容短路(通常通过手指)会导致电流路径进入微控制器、导致损坏、导致 MSP 发热。 这在您的设计中是完全可能的吗?

    您能否测量 MSP 的电流消耗? 如果超过数据表值、则可能会损坏。

    您还可以尝试使用新部件或新电路板、并格外小心、在通电后不要触摸电路板、看看电路板是否发热。
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Cameron、

                 我将检查微控制器附近的任何电容器是否短路。 我还将使用新电路板进行检查。  

    此致

    大维克 B.M  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    尊敬的戴维克、
    您是否在这里取得了任何进展?
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Cameron、

                 是的、我能够使它正常工作。 我们的一个旁路电容器存在问题。 电容器已损坏、导致发热问题。

    感谢你的帮助。

    此致、

    大维克