请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
器件型号:MSP430G2553 工具/软件:Linux
大家好、
我们将此 MSP430G2553与 Intel SoC 相连。 SoC 和 MCU 之间的通信通过 I2C、
两者均处于1.8V 电平、我们仅启用内部上拉电阻(截至目前为止、未连接此设计上的任何外部上拉电阻)。
MSP430的其他侧接口是输入按钮-端口 P2.3、P2.4、P2.5。 内部上拉。
MCU 用作从属设备、英特尔 SOC 用作主设备
以下是相关问题:
没有进行 I2C 通信。
2.内部上拉至 I2C 是否正常或需要外部上拉?
SoC 和 MSP430之间的 I2C 通信在1.8V 电压下将持续工作? 在数据表上、我看到了建议的运行条件、闪存编程和擦除需要最小2.2V 的电压。
4.在 IO/按钮上、我们面临一些问题、比如在某些操作后、某些按钮 IO 会永久变低。 即使在多次上电/断电后、这种情况也不会发生、为什么会卡在零?
期望提前回复
谢谢、此致
Anantha PN