This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] MSP430FR6047:[TIDM-1019]用于按温度进行校准

Guru**** 2553450 points
Other Parts Discussed in Thread: TIDM-1019

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/microcontrollers/msp-low-power-microcontrollers-group/msp430/f/msp-low-power-microcontroller-forum/737031/msp430fr6047-tidm-1019-for-calibration-by-temperature

器件型号:MSP430FR6047
主题中讨论的其他器件:TIDM-1019

你好。

我们正在审查使用您的参考设计开发超声波发送水表的情况。 (TIDM-1019)

 TI 的超声波发送水表参考设计是否 支持与温度相关的校准?

如果支持 、请让我们了解如何使用 TIDM-1019进行测试、如果可能、我希望获取 相关文档。

谢谢你。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好、Wayne、
    我们在 TIDM-1019中没有与温度相关的校准。

    我想您需要的是获得更高的音量精度。
    根据此公式、
    音量=常量×dTOF/(Tups×Tdns)、
    您可以根据温度校准常数、以获得更好的精度。

    此致、
    现金 Hao
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好、现金、

    这是否意味着他们需要自行构建基于温度的校准代码/工具?
    这是否意味着我们的解决方案在没有基于温度的校准工具的情况下足够精确?

    此致、
    TED
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Ted:

    这是否意味着他们需要自行构建基于温度的校准代码/工具?

    [现金]是的。 客户将自行决定是否需要在其应用中添加温度校准。  
    这是否意味着我们的解决方案在没有基于温度的校准工具的情况下足够精确?
    [现金]我们解决方案的主要输出是三个高精度 dTOF、Tups 和 Tdns 结果。 在常规应用中、这些输出不需要根据我们的解决方案进行温度校准。 但是、温度会影响传感器和管道的性能。 这些影响最终 反映在该公式中的常量中。 不同客户的影响不同、因为他们使用不同的管道和传感器。 他们决定 根据平台添加温度。

     

    此致、

    现金 Hao