This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] MSP430F5659:数字签名 USB CDC 驱动程序名称根据我们的产品名称进行了更改

Guru**** 2538955 points
Other Parts Discussed in Thread: MSP430F5659

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/microcontrollers/msp-low-power-microcontrollers-group/msp430/f/msp-low-power-microcontroller-forum/734915/msp430f5659-digital-signed-usb-cdc-driver-name-change-as-per-our-product-name

器件型号:MSP430F5659

您好!

我使用的是具有内置 USB 的 MSP430F5659控制器。 USB 使用 CDC 协议与基于 PC 的应用进行通信。

我们将数字签名驱动程序用于 UI 应用、我们看到我们的器件在器件管理器中被列为 MSP430串行器件。

我们能否将名称从"MSP430串行器件"更改为我们自己的器件名称?

如果是、如何做到这一点、那么这非常紧迫、我们迫切需要在本月末将器件推向市场

任何人在数字签名驱动程序上进行了名称更改、请为我提供帮助。

提前感谢

Nitesh

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、 Nitesh、

    是的,可以更改设备名称,但您必须在更改的驱动程序上签名(我想我们将讨论“Windows [tm]”)。
    您应该考虑更改 USB VID/PID、否则可能会在客户方面造成混淆。

    但是,Microsoft 对如何签署 Windows 驱动程序有很好的说明: 驱动程序签名

    BR

    Christoph

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好 Nitesh、

    您之所以看到 MSP430特定器件、是因为供应商和产品 ID 与 USB 外设和软件关联。 我不确定驱动程序签名过程、但我相信它会与与 USB 相关的 VID/PID 相关联。 如果您想拥有一个包含您的公司/产品的定制 ID、则需要向 USB 组织申请销售商 ID。
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    那么、是否可以根据我们的产品名称更改.cat 文件和.INF 中的驱动程序名称、而无需注册? TI 可以在这方面提供支持吗?

    由于我们即将发布、注册可能需要一些时间。 因此、我们需要 TI 的帮助。 获取 VID/PID 的更快方法?

    提前感谢

    Nitesh

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    任何 CDC 器件(基于或不基于 MSP430)都将在 Win 10上自动枚举(无问题)、并将使用本机操作系统驱动程序。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好 Nitesh、

    与我们的 USB 专家交谈后、您可以更改.INF、但.cat 和.inf 将不匹配、这可能会导致安装问题。 我们对此不能确定。

    TI 确实为您提供了获取特定 PID 的流程、但 VID 仍由 TI MSP430提供。 ( software-dl-1.ti.com/.../vidtracker.html)
    但是、我不确定这是否有助于更改显示名称、因为我不确定窗口是通过 VID 还是通过 VID+PID 专门执行此操作。