This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] MSP430G2553:ADC 问题和 ADC 内部电阻?

Guru**** 2524460 points


请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/microcontrollers/msp-low-power-microcontrollers-group/msp430/f/msp-low-power-microcontroller-forum/735051/msp430g2553-adc-problem-and-adc-internal-resistance

器件型号:MSP430G2553

大家好、

我想测量高电压、因此我使用 分压电路和

读取 ADC 值、但出现了一些问题;

然后、在编程中 、我使用 VCC 作为参考;

ADC=ADC10MEM;

电压1 = ADC*3.3/1023;          (ADC 测量电压)

电压2 =电压1 *(R2+R1)/R1 (VCC 电压)

 奇怪的是、该值不能正确设置为3米;

对于仿真30V -VCC、则结果如图所示;

注意:ADC 值测量等效于3米

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好!

    数据表中给出了该器件的 ADC 输入电阻。 对于该器件、我们仅给出典型值、不提供最大值或最小值 此规范可在下表" 10位 ADC、电源和输入条件(仅限 MSP430G2x53)"中找到
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    我看到 msp430g2xxx 系列的教程、page552写入最大欧姆为2k Ω、这并不重要

    因此,如果 Norman 的电阻是1k 欧姆,那么,如何解释电压。

    如果 VCC=30V、则 VCC x (R1//1K/(R2+(R1//1K))= 30 * 0.5K/13.5=1.111V、则不是 equ 1.89V 或2.1V

    那么、在三米测量的地方、得到1.89V??????

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好!

    测量电压后、ADC 结果的值是多少?
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    因为我使用的是 ADC 通道的3.3 ref,所以该值为0~1023, 因此、该值均值测量 ADC 通道值、因此我需要返回电压、因此如果 R1为3.3、则多路复用3.3/1023意味着 ADC 已满、则在 VCC×R1/R1+R2接近 Vule 时、平均电压可测量最大电压0-35V 3.3V

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好!

    从我之前的帖子中、我问您在器件运行时从器件提取了哪些实际 ADC 代码。

    ADC 内部电阻仅在 ADC 采样时相关。

    此外、您的电阻器的容差是多少?
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好!

    您是否能够收集上述请求的信息? 如果很快没有回复、我将假定您已解决您的问题、我将关闭此帖子。