This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] MSP430I2040:MSP430i2040嵌入式计量 EVM 不包含 CCS 示例

Guru**** 2534260 points
Other Parts Discussed in Thread: MSP430I2040

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/microcontrollers/msp-low-power-microcontrollers-group/msp430/f/msp-low-power-microcontroller-forum/736880/msp430i2040-msp430i2040-embedded-metering-evm-do-not-include-ccs-example

器件型号:MSP430I2040

尊敬的 TI 团队:

我们有用于电源监控实现的 MSP430i2040嵌入式计量 EVM、但示例代码仅具有 IAR 版本。

我们更喜欢使用 CCS 版本的示例代码。 我们如何获取此版本?

此致、

Walter

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好、Walter、
    查看如何将 IAR 转换为 CCS。
    我从未使用过 IAR。 咨询 CCS 论坛。
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好、Tom、

    我想知道为什么不在 CCS 中发布示例代码?

    此致、
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Walter、

    我刚刚注意到、您发布了两篇类似/相同的帖子。

    我建议进一步讨论以下主题

    最后关闭这个、以免重复讨论。

    此致、

    Britta

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好、Walter、
    我不是 TI 员工。