This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] MSP430-3P-BIPOM-MINI-MAX51-F:MSP430

Guru**** 2531950 points


请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/microcontrollers/msp-low-power-microcontrollers-group/msp430/f/msp-low-power-microcontroller-forum/736781/msp430-3p-bipom-mini-max51-f-msp430

器件型号:MSP430-3P-BIPOM-MINI-MAX51-F

首先、请注意、我从列表中选择了 MSP430、其中包含 我没有理由识别的选项。

我们计划将 MSP430嵌入式控制器用于微型传感器产品。

我们需要2个 ADC 通道。  我们的输入可能是双极的。 这是可以接受的吗? 您是否无法对其进行电平转换 以进行进一步处理、例如重建原始 信号、 通过选择性地反转极性使其变为单极性。

完成此处理后,我们可能需要通过 DAC 输出结果。

我看不到任何这样的函数。 如果是、如何仿真呢?

 原始信号的频率可能低至数百 kHz。

但是、我们想了解 DSBGA 封装是否具有这些函数。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    尊敬的 Robin:

    以下器件采用 DSBGA 封装:
    www.ti.com/.../products.html

    但它不能与任何器件匹配、因此具有 DSBGA 封装和片上 DAC。

    对于您的 ADC 使用双极输入信号、我建议添加直流偏置、以将信号移至正电压。 那么您可以在 MSP430器件上使用任何 ADC。