This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] MSP430FR2433:唤醒时间与最大功耗间的关系

Guru**** 2826755 points

Other Parts Discussed in Thread: MSP430G2513, MSP430FR2433

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/microcontrollers/msp-low-power-microcontrollers-group/msp430/f/msp-low-power-microcontroller-forum/735409/msp430fr2433-wake-up-time-vs-max-power-consumption

器件型号:MSP430FR2433
主题中讨论的其他器件:MSP430G2513

团队、

我们有一个基于 MSP430G2513的具有极低功耗睡眠模式的应用。 一切都很好、工作也很好。

现在、我们要将电子器件挤压到宽度小于3.5mm 的非常窄的地方。 遗憾的是、MSP430G2513采用5x5mm QFN 封装。 因此、我们需要采用 BGA 封装的器件-最好选择 MSP430FR2433。

但我有一些问题:

  • 我们的应用必须休眠大约2uA 的电流、等待字符发送到 UART、所有振荡器都关闭。
  • 主器件以38400bd 进行通信、RXD 上字节的第一个边沿必须打开振荡器、该振荡器为 UART 计时以接收整个数据包。
  • 我们使用经过工厂修整并从1us 开始的 DCO (MSP430G2513)。 这意味着我们不会错过任何字节。 很好。

但使用 MSP430FR2433时、DCO 与 FLL 连接、稳定过程可能需要280ms。 因此、这不是一个选项。 FLL 可以解锁、但 DCO 启动时间仍然为16us、这对于我的任务来说很长。 我在数据表中也找不到 DCO 温度漂移和电源电压漂移。

是否有办法使用 MSP430FR2433或类似器件完成我的任务?

此致、
TI 客户

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    团队、

    您能不能建议 MSP430FR2433中不带 FLL 的 DCO 的温度漂移是多少以及电压漂移是多少?

    谢谢、
    Bartosz

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、 Bartosz、

    感谢您发帖。 请参阅以下答案:

    在所有低功耗模式下、MSP430FR2433的电流消耗低于 MSP430G2513。 正如您在 MSP430FR2433数据表中看到的、如果您使用 LPM3、1.2uA 待机电流可满足您的要求。

    eUSCI 可使用 MODCLK 作为时钟源、该时钟源设计用于快速唤醒(< 1us)。

    防止 UART 字节丢失的另一个方法是使用 UART 硬件流控制机制。 首先需要额外的 GPIO 来唤醒器件、然后启动 UART 传输。

    DCO 漂移高达其基准时钟(内部 REFO 或外部晶振)。 内部 REFO 时钟的漂移如下所示。

    B.R

    冬季

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好、冬季、

    感谢您的反馈。 至于 DCO 漂移-当 FLL 打开时、它取决于它的基准、但我们很好奇地了解了当 FLL 关闭时、仅 DCO 的温度漂移。 你能提出建议吗?

    此致
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好、Bartosz、

    我们没有 DCO 的温度漂移数据。 我认为 MODCLK 是适合您设计的好选择。

    B.R
    冬季