Other Parts Discussed in Thread: MSP430G2744
您好!
我们有由 MSP430G2744控制的传感器。 它通过 UART 通过以下2个 IO 连接到我们的微控制器 Nordic nRF52832: P3.5/UCA0RXD/UCA0SOMI 和 P3.4/UCA0TXD/UCA0SIMO。
我们看到 P3.4/UCA0TXD/UCA0SIMO 在这段时间内不断损坏。 如果我们不断接通/关闭电路板电源、该端口会很快损坏。 我们在北欧论坛上提出了这个问题-他们也提出了这个问题
想象一下 、一个由 MSP430G2744通过与其相连的 IO 供电的 Nordic GET 模型。
我们尝试通过缓冲器和/或串联电阻器/LPFS 和二极管隔离 NRF 和 MSP 之间的 IO、但它们只能延长器件工作的时间。 如果在器件工作一天之前、经过不同的修复后、器件可能会在大约2周内保持恒定的通电/断电开关。 但最终它会损坏。
您能帮助我们保护 MSP IO、使其不会损坏吗?
谢谢你