This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] MSP-EXP430FR4133:BSL 脚本编写器标头不正确

Guru**** 2590680 points
Other Parts Discussed in Thread: MSP430FR4133, MSP-FET

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/microcontrollers/msp-low-power-microcontrollers-group/msp430/f/msp-low-power-microcontroller-forum/688195/msp-exp430fr4133-bsl-scripter-header-incorrect

器件型号:MSP-EXP430FR4133
主题中讨论的其他器件:MSP430FR4133MSP-FET

您好!

我正在尝试使用 BSL Scripter 通过反向通道 UART 连接 EXP430FR4133板上 MSP430FR4133芯片上的 BSL、但非常成功。 SPI-ByWire 工作正常。

我看到过一个帖子、建议在模式命令中添加奇偶校验、但这不能解决我的问题、无论是否具有奇偶校验、都没有任何变化。

我通过手动按住 RESET 按钮(S3)来启动 BSL、然后手动将 TST 引脚连接到3.3V (从 J101移除跳线)至少2次、然后松开 S3按钮。

然后 BSL 启动、因为我看到 TXD 变为高电平、并且在从 RXD 接收到消息后、TXD 应答、但得到"[ACK_ERROR_MESSAGE]标头不正确! "消息。

那么、我的第一个问题是:什么是错误的?

其他问题:

此 EXP 板可以像其他工具一样启动 BSL (RochetMSP430-BSL 和/或由 MSP-FET 供电)?

RochetMSP430-BSL 和/或 MSP-FET 生成的复位和测试信号上的 BSL 序列时序如何?

在我的最终设计中、我需要这些信息来提高我的转换器驱动器速度、而我目前还没有这样的工具。

我希望它们不在28ns 到15us 的范围内、因为它应该很快。 我希望他们能更轻松。

提前感谢您。

卢卡

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    你(们)好、Luca

    您是否按照以下时序进行了操作:

    有关更多信息、请参阅:www.ti.com/.../slau550p.pdf

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Gary、

    是的。

    BSL 正在运行、但不通过反向通道 UART 进行通信。

    但是、现在我使用了一条分离的通信串行线(通过 USB 上的 FTDI)、BSL 工作。

    我们可以解决这个问题、但您能回答我关于时间安排的另一个问题吗?

    谢谢你

    卢卡

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    已解答的问题:

    1) 1)此 EXP-MSP430FR4133板可以像其他工具(RochetMSP430-BSL 和/或 MSP-FET)一样启动 BSL?

    2) 2) RochetMSP430-BSL 和/或 MSP-FET 生成的复位和测试信号上的 BSL 序列时序是什么?

    在我的最终设计中、我需要这些信息来提高我的转换器驱动器速度、而我目前还没有这样的工具。

    我希望它们不在28ns 到15us 的范围内、因为它应该很快。 我希望他们能更轻松。

    提前感谢
    卢卡
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    我收到了第二封电子邮件、以选择我是否认为问题已解决。

    正如我在2018年5月15日写的那样、还有两个未解决的问题、但我没有收到任何答案。

    因此、如果可以、请回答、如果不能、请关闭问题。

    谢谢、再见。

    Luca Pizzini

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    你(们)好、Luca

    很抱歉耽误你的回答。
    Q1:是的、您可以使用 EXP-MSP430FR4133板启动 BSL。 执行此操作时、应遵循我之前提到的开始计时以及 www.ti.com/.../slau657.pdf 中第3章(加密引导加载程序协议)中的 UART 协议
    Q2:我之前向您展示的复位和测试信号上 BSL 进入序列的时序。 µs 入场时间、它将超过100 μ s。(您可以参阅第13页的 slau657)