This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] 线对线测量

Guru**** 2930660 points

Other Parts Discussed in Thread: MSP430F6779A, MSP430F6736A, MSP430I2041

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/microcontrollers/msp-low-power-microcontrollers-group/msp430/f/msp-low-power-microcontroller-forum/736436/line-to-line-measurement

主题中讨论的其他器件:MSP430F6779AMSP430F6736AMSP430I2041

您好!

TI 是否具有 用于电源监控的线对线测量?

类似于 Microchip MCP39F521。

谢谢。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 Ikon、

    感谢您发帖。 查看 Microchip 的 MCP39F521、我发现它是一款单相电源监控器件。 线间电压通常以多相配置进行测量。 对于单相配置、线电压是相对于中性点测量的。 但是、分相(单相、三线)配置(例如美国住宅公用事业服务)可能无法连接到中性点、因此它们将另一个"线路"电压作为基准(或接地)。 这是您所指的吗?

    根据您的应用和配置、我建议使用三个选项:MSP430F6779A (支持 LCD 的三相配置)、MSP430F6736A (支持 LCD 的单相配置)和 MSP430i2041 (不支持 LCD 的单相、分离相或两相配置)。 我们 的电能测量设计中心(EMDC)方便地支持所有这些器件。 它允许用户使用我们的 MSP430器件快速轻松地评估和设计电源和能源监控应用。

    EMDC 不支持多相配置中的线对线测量、但它支持分相配置、其中在两个线电压(120V @ 0度 相位、120V @ 180度相位)之间测量电压、还支持典型配置、其中测量中性点电压。

    尽管这可能不适用于您的应用、但我发现 National Instruments 提供了一份有趣的应用手册、其中讨论了如何使用线到中性点电压计算线到线电压(不过、有些内容是假设的)。 您可能感兴趣。

    通过线到中性点测量计算线到线电压

    如果您有任何疑问、请告诉我。

    此致、

    James