This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] CCS/MSP430F135:使用 MSP - FET430UIF 进行4线调试

Guru**** 2524550 points
Other Parts Discussed in Thread: MSP430F135

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/microcontrollers/msp-low-power-microcontrollers-group/msp430/f/msp-low-power-microcontroller-forum/736605/ccs-msp430f135-4-wire-debugging-using-msp---fet430uif

器件型号:MSP430F135
主题中讨论的其他器件: MSP-FET430UIF

工具/软件:Code Composer Studio

您好、我正在尝试使用 MSP-FET430UIF USB 调试器调试 msp430f135微控制器 、但 连接 RST、TCK、TDI、TDO、VCC、 GND、但在 msp430F135中没有 TEST 引脚。

请告诉我如何将 MSP430f135连接到 MSP FET430UIF。

http://www.ti.com/lit/ug/slau278ad/slau278ad.pdf 

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    Abhijeet、您好!

    如图2-1中的注释 C 所述、TEST 引脚仅在具有共用 JTAG 引脚的器件上可用。 这意味着在具有专用 JTAG 引脚的器件上不需要此连接、因此无需 TEST 引脚连接即可实现与概述 DIN 图2-1相同的连接。