This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] MSP430FR2512:有关 CapTIvate 互感的问题

Guru**** 2517880 points
Other Parts Discussed in Thread: MSP430FR2512

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/microcontrollers/msp-low-power-microcontrollers-group/msp430/f/msp-low-power-microcontroller-forum/736263/msp430fr2512-question-regarding-captivate-mutual-sensing

器件型号:MSP430FR2512

您好!  

我们正在开发一种解决方案、在该解决方案中、我们将使用电容传感器来感应设备手腕的拆卸情况。  

我将测试 CapTIvate、由于我只需要将微控制器用作电容式按钮控制器、因此我将使用最简单的控制 器 MSP430FR2512。

根据数据表、它只有1 个 CapTIvate 块。 当我使用 CapTIvate 设计中心时、选择具有2个互按钮、即可以使用2个 RX 和1个 TX 同时感应这两个按钮。 是这样吗? 每个通道都有自己的完整感应引擎、可以同时进行两种感应?

此外、在用户指南中、互电容传感器使用一个来自一个块的 TX 和一个来自另一个块的 RX。 是否有必要、或者我可以按照设计中心的允许仅使用一个块?

此致、

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Luis、

    你是对的。 FR2512只有一个 CapTIvate 块、因此将逐个检测2个相互按钮。

    TX 和 RX 可分配给同一个 CapTIvate 块。

    此致、