This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] MSP430F2416:如何计算嵌入式器件中的最大电流消耗?

Guru**** 2928980 points

Other Parts Discussed in Thread: ADS1292, ENERGYTRACE

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/microcontrollers/msp-low-power-microcontrollers-group/msp430/f/msp-low-power-microcontroller-forum/736047/msp430f2416-how-to-calculate-the-maximum-current-consumption-in-an-embedded-device

器件型号:MSP430F2416
主题中讨论的其他器件:ADS1292ENERGYTRACE

大家好、

我正在设计一个原型、它具有 MSP4302416微控制器 ADS1292模拟前端、各种值的电容器和电阻器数量、低压降稳压器、2类蓝牙、并且由3.7V、400mAh 的锂离子电池供电。

如何计算器件的峰值/最大电流消耗?  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    Harikrishnan、您好!

    估算功耗可能是一件棘手的事情。 首先、您需要将 MSP430将使用的电流与电路板上的所有其他电流分开。 完成该操作后、您可以查看哪个器件将消耗最大电流。 当考虑蓝牙等无线器件时、它们所消耗的电流将远远大于 MSP430、无论是持续电流还是峰值电流。

    话虽如此、我们确实给出了不同 MCLK 速度和低功耗模式下器件的电流估算值。 以您的基线电流将以何种速度运行、使用活动模式电流。 然后添加您将运行的外设(计时器、RTC、USCI 等)所使用的额外电流。 请记住、如果您正确地构建程序、此有效电流将最小化、因为您将在80%至99%的时间内处于低功耗模式、具体取决于应用。 低功耗模式计算与工作模式类似、但您可以降低到的级别将取决于您的应用。

    根据您的需求测试平均电流消耗的最简单方法是编写一个小示例、并使用 CCS 中的 TI MSP430 EnergyTrace 估算功耗。