This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] MSP432P4111:MSP432P4111

Guru**** 2539140 points


请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/microcontrollers/msp-low-power-microcontrollers-group/msp430/f/msp-low-power-microcontroller-forum/733362/msp432p4111-msp432p4111

器件型号:MSP432P4111

您好!  

我尝试将程序加载到我们设计的 PCB 上。 我们已经检查了它、一切看起来都很好、但我们得到了此错误:

连接到目标时出错:
(错误-261 @ 0x0)
接收到来自 XDS110的无效响应。
(仿真包7.0.188.0)

有什么想法吗?

谢谢。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您使用什么工具对器件进行编程? 这是 Launchpad 上的 XDS110还是独立 POD?
    XDS110是否提供或感应目标电压? 目标电压是多少?
    您已经构建了多少个电路板、并且看到了此错误?

    此致、
    Chris
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    我使用的是 CCS 8

    XDS 位于 Launchpad (MSP432P4111 Launchpad)中

    XDS110确实提供3.3V 电压

    WR 已构建5、它们显示不同的误差、这感觉很奇怪。

    我们得到的误差为:

    连接到目标时出错:

    (错误-261 @ 0x0)

    接收到来自 XDS110的无效响应。
    (仿真包7.0.188.0)

    连接到目标时出错:
    (错误-616 @ 0x0)
    从目标接收到的数据可能已损坏。 连接
    可能不可靠。 尝试降低 TCLK 设置
    然后再试一次。
    (仿真包7.0.188.0)

    连接到目标时出错:
    (错误-615 @ 0x0)
    目标无法看到正确格式化的 SWD 报头。 。
    与目标的连接可能不可靠。 尝试降低
    TCLK 设置、然后再试一次。
    (仿真包7.0.188.0)

    问题是、当我们测试转换时(在文件 MSP432P4111.ccxml 中)、我们得到:

    ---- [打印重置命令硬件日志文件]-----------------
    此仿真器不会创建复位日志文件。
    ---- [执行 SWD 模式完整性测试]-----
    此测试将读取 IDCODE 寄存器1次。
    IDCODE 寄存器的值为0x2ba01477。
    SWD 模式完整性测试成功。
    [结束:德州仪器 XDS110 USB 调试探针_0]
    所以... 有什么想法吗?
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好!

    请提供您的原理图和电路板布局、因为您的硬件看起来不稳定。
    我不能帮助你,我将是旁观者。
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您能否确认以下内容?

    (1)移除 J101的所有跳线。
    (2)组装跳线 J102并将其短接。
    (3)您仍然可以使用10引脚 ARM 电缆/连接器在 Launchpad 上对 P4111进行编程。
    (4)目标板上的10引脚连接正确(原理图审阅)

    此致、
    Chris
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您是否在这方面取得了任何进展? 您还有其他问题吗?

    此致、
    Chris
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    哦、很抱歉、我的回答延迟了。

    是的、我们已成功将代码下载到 PCB 中。

    谢谢你。