This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] MSP430AFE253:MSP430

Guru**** 2513185 points
Other Parts Discussed in Thread: MSP430AFE253, MSPBSL

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/microcontrollers/msp-low-power-microcontrollers-group/msp430/f/msp-low-power-microcontroller-forum/735940/msp430afe253-msp430

器件型号:MSP430AFE253
主题中讨论的其他器件: MSPBSL

因此、我们将使用 MSP430作为新的传感器产品。 它非常小、我们 正在探索 哪些器件可能不必与每个产品组装在一起。

这里的一个奇怪的问题是:您可以通过 任何类型的无线方式对其进行编程吗?。。或者,某些连接意味着在微型 PCB 上是可靠的?

那么、不需要整个莲花脆弱的硬件、如连接器等...与"连接器"相比、mW 的 TRX 是否更可靠?

真的吗?

-r

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好 Robin、

    此 MSP430没有任何类型的无线电、因此如果没有另一个芯片来处理无线通信、您建议的操作是不可能的。 即使在这种情况下、您选择的 MSP430AFE253也没有用于轻松编程的 BSL。 通常在无线更新场景中、所连接的无线器件可以使用 BSL 接口对 MSP430进行编程或更新。 尽管此 MSP430没有 BSL、但您也可以使用应用程序端引导加载程序 MSPBOOT 来执行该任务。 有关 MSPBOOT 的更多信息、请访问 MSPBSL 网页。

    现在、如果您只需要对器件进行一次编程而不是真正进行更新、那么我建议在将器件放置到 PCB 上之前对其进行编程。 与您的分销商或电路板制造商合作提供这些类型的服务。
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    JH:是的、是的。 我没有仔细考虑。 当然、在其 Booster 上对其进行编程、然后安装到产品中。 实际上、这允许我们使用 YQD 封装。
    Thnx 很多