This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] MSP430F6659:调用 MSP

Guru**** 2931100 points
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/microcontrollers/msp-low-power-microcontrollers-group/msp430/f/msp-low-power-microcontroller-forum/735882/msp430f6659-invoke-msp

器件型号:MSP430F6659

您好!

我正在使用具有 MSP430的单元。  

我在打开 MSP 的软件(用于刻录代码)之前、在该单元中打开了一个调用文件。

正如我所理解的(而且我不是很理解...) 为了将代码刻录到 MSP,调用文件将设备管理器中的 MSP 从端口列表(PID=0300)导入 HID 列表(PID=0200)。

我的问题是、在我单击调用文件后 、我仍然会在器件管理器的端口列表中看到 MSP、 我必须从 PC 上拔下 USB 插头,然后重新插上,才能看到 HID 列表下的设备,从而能够刻录代码。

您是否熟悉这种情况? 您是否有任何建议,说明为什么会发生这种情况,以及如何解决这种情况?

此致、

Shalom Cohen

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好 Shalom、

    我假设您在这里尝试使用此器件上的 USB BSL 来更新 MSP430。 我不确定您所说的"调用"文件、因为 TI 不提供此类文件。 我建议查看以下应用手册、了解有关如何使用 USB BSL 更新器件的更多信息。 请注意、第5节已过时、因为我们已迁移到 FW 升级工具的基于 Python 的 GUI。 这可以在 MSPUSBDEVPACK ( www.ti.com/.../MSP430USBDEVPACK )中找到

    应用手册:
    《MSP430 MCU 上的 USB 现场固件更新》(http://www.ti.com/lit/slaa452 )