This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] 编译器/MSP430F425A:SD16工作时的 LCD 显示

Guru**** 2680515 points

Other Parts Discussed in Thread: MSP430F425A

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/microcontrollers/msp-low-power-microcontrollers-group/msp430/f/msp-low-power-microcontroller-forum/692671/compiler-msp430f425a-lcd-shine-while-the-sd16-is-operatiing

器件型号:MSP430F425A

工具/软件:TI C/C++编译器

尊敬的所有人:

我现在正在使用 MSP430F425A。

在这个项目中、我需要 SD16的两个通道、即 MSP 的 LCD 显示屏。

我现在遇到了一个大问题。

在系统运行 SD16时 LCD 显示屏会发光、但当 SD16不运行时、LCD 显示屏不会发光。

如何解决在 SD16运行期间导致 LCD 闪烁的问题。

此致、

Yu-Chuan、Chen

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好!

    请您澄清一下"闪亮"是什么意思吗? 这是对比度问题吗?

    此致、
    Nathan
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好、Nathan、

    也许我认为"闪存"是更好的描述方式。
    这些是在此项目中完成的操作。
    ------------
    |开机预设|
    ------------
    \|/
    --------------------
    | LCD 显示屏的数据|<---
    -------------------- |
    \|/ |
    ---- |
    | SD16 | |
    ---- |
    \|/ |
    -------------------------------------- |
    |转换为显示数据| |
    -------------------------------------- |
    | |
    ------------------------------------------

    LCD 应显示我设置为显示的数据。
    当 SD16正在采样时、我可以看到 LCD 显示屏闪烁、就像扫描脉冲暂停一样。

    另一个说法是、一旦我将"on"定义为可以看到 LCD 显示、而将"off"定义为不能在 LCD 上看到任何内容。
    如果我不清除用于 LCD 扫描的寄存器、LCD 应该为"on"。
    情况是 LCD 正常打开、但似乎 LCD 关闭几毫秒、然后再次打开。

    这些描述是否更清楚、或者如何更清楚地告诉您问题?

    此致、
    Yu-Chuan、Chen
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好!

    感谢您的澄清。 每次从 ADC 获取值时、都会根据声音更新显示屏。 如果我的解释有误、请纠正我的错误、但如果有、则应该会闪烁。 每次写入新值时、都需要刷新 LCD。

    此致、
    Nathan
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好、Nathan、

    感谢您的回复。
    我认为这可能是一个问题、但具有相同硬件的其他项目没有同样的问题。
    下次构建该项目时、我应该检查该项目的更多操作。
    目前、我不是在构建它、而是在构建其他项目。
    无论如何、感谢您的关注。

    此致、
    于传陈