This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] MSP-EXP430FR6989:ESI LC 传感器灵敏度

Guru**** 1138100 points
Other Parts Discussed in Thread: TIDM-LC-WATERMTR, TIDM-INDUCTIVEPROX
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/microcontrollers/msp-low-power-microcontrollers-group/msp430/f/msp-low-power-microcontroller-forum/691908/msp-exp430fr6989-esi-lc-sensor-sensitivity

器件型号:MSP-EXP430FR6989
主题中讨论的其他器件:TIDM-LC-WATERMTRTIDM-INDUCTIVEPROX

您好!

我正在尝试对水表旋转轮进行感应传感。  

到目前为止、我尝试了示例 TIDM-INDUCTIVEPROX、该示例仅使用一个传感器。 使用此软件进行检测非常好、无论我需要两个 LC 传感器的情况如何。 因此、使用两个 LC 传感器运行示例 TIDM-LC-WATERMTR、它在某种程度上起作用(不是很可靠)、但我无法像在示例中仅使用一个传感器那样获得对金属的敏感度。 我使用的是相同的 C 和 L 组合。我更改了分离因子和距离的值、但敏感性仍然不如使用一个传感器的示例中的那样好。

我还可以做什么来提高灵敏度? 还是应该将第一个示例修改为2个 LC 传感器?

谢谢你   

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    根据您 的说明、您将使用 PCB 线圈作为 TIDM-LC-WATERMTR 中的电感器。 PCB 线圈会产生比 常规线圈更强的电磁场。 但是、当电路板上有两个 PCB 线圈时、尤其是当您靠近放置时、它们将相互影响、从而降低电磁场的强度。 灵敏度会下降。

    使用常规电感器、如 TIDM-LC-WATERMTR 中的电感器。 尽管感应距离比 TIDM-INDUCTIVEPROX 中的 PCB 线圈短。 但是、如果设置正确、您可以获得长达10mm 的感应距离。

    此致、

    现金 Hao

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!  

    感谢您的回答!

    我在这两个示例中使用由常规电感器制成的同一个 LC 传感器、  当然、在 TIDM-INDUCTIVEPROX 中 、只有一半。  

    两个电感器之间的干扰是否会如此之高、以至于会使灵敏度降低很多?

    此致、

    Miroslav Slavik

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的斯拉维克、

    很抱歉耽误你的回答。 PCB 线圈正在检测其周围是否有金属并影响振荡。 放置在其周围的另一个 PCB 线圈就像在其周围放置金属一样。  因此、效果是显而易见的。

    此致、

    现金 Hao