主题中讨论的其他器件:TIDM-LC-WATERMTR、 TIDM-INDUCTIVEPROX
您好!
我正在尝试对水表旋转轮进行感应传感。
到目前为止、我尝试了示例 TIDM-INDUCTIVEPROX、该示例仅使用一个传感器。 使用此软件进行检测非常好、无论我需要两个 LC 传感器的情况如何。 因此、使用两个 LC 传感器运行示例 TIDM-LC-WATERMTR、它在某种程度上起作用(不是很可靠)、但我无法像在示例中仅使用一个传感器那样获得对金属的敏感度。 我使用的是相同的 C 和 L 组合。我更改了分离因子和距离的值、但敏感性仍然不如使用一个传感器的示例中的那样好。
我还可以做什么来提高灵敏度? 还是应该将第一个示例修改为2个 LC 传感器?
谢谢你