This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] MSP430FR2433:长期 LPM 4.5

Guru**** 2535150 points
Other Parts Discussed in Thread: MSP430FR2433

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/microcontrollers/msp-low-power-microcontrollers-group/msp430/f/msp-low-power-microcontroller-forum/693241/msp430fr2433-very-long-term-lpm-4-5

器件型号:MSP430FR2433

你好。

我希望将 MSP430FR2433保持在 LPM4.5 中、使 I/O 输出状态保持2至3年。

是否可以进行上述操作?
有什么需要注意的吗?

我担心 I/O 状态会改变或 I/O 不会发生唤醒、因为 LPM4.5的周期很长。

您是否需要使用看门狗计时器来监控 MSP430是否正常工作?

此致、

U-SK

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好、U-SK、

    哪些应用需要长时间保持在 LPM4.5中?

    此致、
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    在我看来、这一步从技术层面延伸到了产品/部署方面的问题。 我会有点紧张地部署一些东西多年、而不知道它是否仍然可以使用。 我希望它至少偶尔唤醒以进行自我检查。

    需要注意的一些细节:

    1) 1)如果您使用的是电池、则电池可能会在该时间自行放电。 (如果您不使用电池、那么对 LPM4.5的需求就不那么迫切了。)
    2) WDT 和 RTC 不在 LPM4.5下运行(SLAU425g 1.4.3.1则以另一种方式表示、但效果相同)。 您可以使用外部 WDT 和/或 RTC、但这也会否定 LPM4.5的值。

    我想知道是否有不同的方法来实现您的目标?
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Ling、

    哪些应用需要长时间保持在 LPM4.5中?

    →这是物联网传感器。

      传感器可能 需要等待2到3年、直到用户操作

    在 LPM 4.5下持续运行2到3年时、我应该注意哪些事项?

    有可能吗?

    此致、

    U-SK

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Bruce、Ling、

    除非用户唤醒器件,否则 MSP430FR2433需要保持以下状态。
    μ・GPIO 输出
    ・低功耗尽可能低
    μ・器件可随时唤醒 GPIO 外部信号

    我无法预测用户何时唤醒器件。
    我将使器件保持在 LPM4.5中、以尽可能减小电源电流、并且不使用所有时钟。
    我认为器件无法进行自检、因为 WDT 无法在 LPM4.5中正常工作。

    我有疑问。
    LPM4.5可以保持 GPIO 的输出并能够从外部唤醒多长时间?

    此致、

    U-SK

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好!

    您对我的问题是否有任何更新?

    此致、

    U-SK
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好、U-SK、

    只要您遵循数据表中的规格列表。 应该可以。

    此致、