This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] MSP430FR6047:TLV 序列号唯一性

Guru**** 2552150 points


请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/microcontrollers/msp-low-power-microcontrollers-group/msp430/f/msp-low-power-microcontroller-forum/735063/msp430fr6047-tlv-serial-number-uniqueness

器件型号:MSP430FR6047

你好!  

我想知道、使用唯一硅 TLV 序列号(TLV_TAG_DIERECORD)的前4个字节是否足够、 或者它是否会在 MSP430的同时为无线网络带来冲突风险?  

提前感谢!  

此致
Thibult

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Thibult、您好!

    感谢您的发帖。
    我们将对此进行深入研究、并尽快回复您。

    谢谢、

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Thibult、您好!

    您将如何处理此 TLV 序列号?

     TLV 的前4个字节不唯一、您必须添加芯片 X 位置和芯片 Y 位置数据。

    此致、

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 !  

    我正在使用与此处相同的代码来访问 USB 通信的序列号: usb.c - TI E2E 社区-德州仪器 e2e.ti.com/cfs-file/__key/communityserver.../usb.c

    我成功获得了一个与使用 USB 将其插入计算机时相同的序列号、并在此处读取序列号、格式为"B502B06F05001200"。 我注意到、最后一个数字在器件之间变化不大。

    然后、我想将其中的前4个字节用作射频无线通信(LoRa)中的标头 ID。  

    提前感谢!

    /Thibault

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Thibult、您好!

    如您在 TLV 表中所见。 前4个字节仅包含晶圆 ID 信息。 这意味着该晶圆上的所有裸片将具有相同的值。

    此致、

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Thibult、您好!

    德州仪器不保证晶圆批次 ID 与 XY 坐标的唯一性。 即使风险很低、您也能获得相同的晶圆批次+ ID + XY、但也不能排除它。