This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] MSP430FR2512:手动编辑了 evm430-capmini 示例代码

Guru**** 2518490 points


请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/microcontrollers/msp-low-power-microcontrollers-group/msp430/f/msp-low-power-microcontroller-forum/735611/msp430fr2512-manually-edited-the-evm430-capmini-sample-code

器件型号:MSP430FR2512

尊敬的 TI 团队:

我们没有 EVM430 CApmini 开发套件、因此我无法通过 HID 连接我们的电路板进行调优。  

但是、我能够通过手动修改触摸阈值来调整触摸阈值。

请 确认此更改是否正常。

此致、

Walter

--------

CAPT_UserConfig.c   

//
//传感器:BTN00,元素:E00
uint16_t BTN00_E00_RawCnts[CAPT_SELF FREQ_CNT];
tCapTIvateElementTuning BTN00_E00_Tuning [CAPT_SELF FREQ_CNT];
tElement BTN00_E00 =

ui8RxPin = 0、
ui8RxBlock = 0、
/* orig*/
//.ui8TouchThreshold = 10、
/* orig*/
/* Aztech 修改*/
ui8TouchThreshold = 5、
/* Aztech 修改结束*/
.pRawCount = BTN00_E00_RawCnts、
.pTuning = BTN00_E00_Tuning、
};

//传感器:BTN00,元素:E01
uint16_t BTN00_E01_RawCnts[CAPT_SELF FREQ_CNT];
tCapTIvateElementTuning BTN00_E01_Tuning [CAPT_SELF FREQ_CNT];
tElement BTN00_E01 =

.ui8RxPin = 1、
ui8RxBlock = 0、
/* orig*/
//.ui8TouchThreshold = 10、
/* orig*/
/* Aztech 修改*/
ui8TouchThreshold = 5、
/* Aztech 修改结束*/
.pRawCount = BTN00_E01_RawCnts、
.pTuning = BTN00_E01_Tuning、
};

//传感器:BTN00,元件:E02
uint16_t BTN00_E02_RawCnts[CAPT_SELF FREQ_CNT];
tCapTIvateElementTuning BTN00_E02_Tuning [CAPT_SELF FREQ_CNT];
tElement BTN00_E02=

ui8RxPin = 2、
ui8RxBlock = 0、
/* orig*/
//.ui8TouchThreshold = 10、
/* orig*/
/* Aztech 修改*/
ui8TouchThreshold = 5、
/* Aztech 修改结束*/
.pRawCount = BTN00_E02_RawCnts、
.pTuning = BTN00_E02_Tuning、
};

//传感器:BTN00,元素:E03
uint16_t BTN00_E03_RawCnts[CAPT_SELF FREQ_CNT];
tCapTIvateElementTuning BTN00_E03_Tuning [CAPT_SELF FREQ_CNT];
tElement BTN00_E03 =

.ui8RxPin = 3、
ui8RxBlock = 0、
/* orig*/
//.ui8TouchThreshold = 10、
/* orig*/
/* Aztech 修改*/
ui8TouchThreshold = 5、
/* Aztech 修改结束*/
.pRawCount = BTN00_E03_RawCnts、
.pTuning = BTN00_E03_Tuning、
};

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好、Walter、

    已确认。

    此致、