This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] MSP430FR2355:msp430fr2355.h 定义不存在的端口#39;t

Guru**** 2539600 points
Other Parts Discussed in Thread: MSP430FR2355

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/microcontrollers/msp-low-power-microcontrollers-group/msp430/f/msp-low-power-microcontroller-forum/735497/msp430fr2355-msp430fr2355-h-defines-ports-that-don-t-exist

器件型号:MSP430FR2355

您好 MSP430团队、

我正在使用 CCSv8中包含的 msp430fr2355.h 头文件、我注意到它定义了高达端口 J 的 GPIO 端口、即使物理 GPIO 端口在端口 C 结束

因为我想使用 define 语句、例如  

#if defined (_MSP430_has _port8_R_) 

为了确定某些 IO 映射、这些头文件中的 define 语句会使这种情况变得一团糟。 是否有理由为器件上实际没有显示的 IO 端口包含这些 define 语句?  

此致、

Munan

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    Munan、您好!

    是的、你是对的。 无需定义器件上实际未显示的模块。感谢您报告此问题。
    您现在可以修改此头文件以满足您的要求。 我将向相关团队报告此问题。

    B.R
    冬季