This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] MSP430F2013:MSP430F2013到 ADC 的最小和最大模拟电压范围

Guru**** 2794765 points

Other Parts Discussed in Thread: MSP430F2013

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/microcontrollers/msp-low-power-microcontrollers-group/msp430/f/msp-low-power-microcontroller-forum/735507/msp430f2013-msp430f2013-minimum-and-maximum-analog-voltage-range-to-adc

器件型号:MSP430F2013

您好!

我正在 我们的项目中使用 MSP430F2013。请告诉我 ADC 引脚的最小和最大模拟电压范围(p1.1)

我正在使用的传感器提供 最小电压1.8V 和最大输出电压2.7V。我直接将传感器输出连接到 ADC (P1.1)引脚。这是正确的、还是应该使用分压器电路来降低电压。请确认。

  

谢谢、

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    没关系。 电压范围可以略低于 VSS 到略高于 Vdd。 只需确保为 ADC 使用3.3V 基准。
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好、Ashok、

    模拟输入电压范围可在表"10位 ADC、电源和输入范围条件(MSP430F20x2)(1)"中的器件数据表中找到。