This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] MSP430F5437A:MSP430F5437a -无法访问第2、第3和第4个内存块

Guru**** 2813145 points

Other Parts Discussed in Thread: MSP430F5437A, CC1101, CC430F5137, CC1190, MSP430F5418A

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/microcontrollers/msp-low-power-microcontrollers-group/msp430/f/msp-low-power-microcontroller-forum/694094/msp430f5437a-msp430f5437a---unable-to-access-2nd-3rd-and-4th-memory-block

器件型号:MSP430F5437A
主题中讨论的其他器件: CC1101CC430F5137CC1190MSP430F5418A

我在 MSP430F5437A 控制器中工作。 正如您所知、MSP430F5437A 控制器中有四个存储器块。 在这些块中、我只能写入前64KB 块。 我无法访问第2或第3或第4个块。 我不知道是什么问题。 我需要 TI 在这方面的支持。

此致、

Rajendran

固件开发人员、

 驯鹿技术、

金奈。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    您能否分享有关您问题的更多详细信息? 到目前为止、我已经捕获到您可以成功写入组 A、但无法访问(擦除、写入、读取)组 B 至组 D。这是正确的吗? 您能否详细说明您尝试的操作、但该操作不起作用?

    有关一般故障排除指南、请查看 《MSP430系列微控制 器上的闪存调试问题》、其中很好地概括了在使用闪存时需要牢记的最重要事项。

    在尝试访问组 B 到 D 时、是否清除 LOCK 位? 您可以查看 《MSP430x5xx 和 MSP430x6xx 系列用户指南 》中包含的不同示例代码片段、例如分别在第7.3.1.4节或第7.3.2.2节中。

    请 回答我的上述问题、帮助我进一步了解您的问题。

    谢谢、此致、

    Britta  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Britta Ruelander、

    您的快速回复。

    //到目前为止,我已经捕获到您可以成功写入组 A,但无法通过 D 访问(擦除、写入、读取)组 B。这是正确的吗?//

    是的。 没错。

    我正在一个活跃的 RFID 项目中工作。 对于标签、我将使用 CC430F5137。 对于读者、我使用的是 CC1190+CC1101+MSP430F5437A。在这里、我要提出一些要点来了解整个系统的工作原理。

    标签(CC430)每10秒发送一个"54bytes"数据包。

    2.读取器(CC1190+CC1101+MSP430F5437A)接收标签数据(来自 CC430的54字节)并将其存储到 MSP430F5437A 的闪存中。这是我目前正在做的、我正在使用组 A 来实现这一目的。

    3.要增加标签数量,我需要使用组 B、C 和 D。因此我要增大缓冲区大小(从 RXBuffer[11523]到 RxBuffer[23000])并尝试构建。

    在构建操作时、我会收到下图所示的错误消息。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好!

    在查看图像之后、我还有一个问题:在您的帖子中、您说您正在使用 MSP430F5437A、但您的项目似乎已设置为 MSP430F5418A。 您使用的是哪种器件?
    此外、您的程序似乎会超过可用的 RAM 存储器。 如果标签缓冲区分配了大量存储器(RAM 中可能没有这些存储器)、则可以尝试将其显式地分配到闪存中。

    此致、
    Britta
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好!

    您是否能够排除故障并解决您的问题?
    请验证答案是否可以解决您的问题、或提供有关问题的更多信息。

    请注意、如果我不能听到您的反馈、我将很快关闭此主题。 如果问题仍然存在、只需再次回复该主题、它将重新打开。
    谢谢、此致、
    Britta