This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] CCS:与 MSP430f427A 的 LCD 接口

Guru**** 2847400 points

Other Parts Discussed in Thread: MSP430FG4250, MSP430F427A

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/microcontrollers/msp-low-power-microcontrollers-group/msp430/f/msp-low-power-microcontroller-forum/733008/ccs-lcd-interface-with-msp430f427a

主题中讨论的其他器件:MSP430FG4250MSP430F427A

工具/软件:Code Composer Studio

您好!

我已经成功地将 LCD 与 MSP430fg4250和 MSP430g6626相连。 目前我正在使用 MSP430f427A、但无法成功连接。 我可以在 LCDMEM 寄存器中写入数据、但数据不会显示在 LCD 上。 我不确定、但它似乎是控制器频率的问题。  

另外、我想知道是否必须连接 LCD 方框图中显示的外部电阻器。请帮我解决。

(这张图片取自《MSP430x4xx 系列用户指南》)

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    大家好、

    这些是为 LCD 偏置电压电平创建分压器的外部电阻器。 您是否有机会通读以下资源? 它们在将 MSP430与 LCD 配合使用时非常有用。 对于第一个参考、请搜索"电阻器"以更详细地找到讨论其用途的部分。

    使用 MSP430TmMCU 和分段式 LCD 进行设计

    使用 MSP430的 LCD 外设驱动大 LCD

    此致、

    James

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    如果我得到用于计算用于 LCD 模块的寄存器值的任何公式、
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    很抱歉、我不明白您的要求。

    此致、

    James
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    我需要 LCD 寄存器的值
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    [引用 user="meet Agrawal"]我希望 LCD 寄存器的值

    您是否已通读用户指南中的第25节 LCD 控制器? 此外、您还可以参阅我们的 F427A 代码示例、这些示例位于工具与软件选项卡>软件部分下(在 此处链接)。 有多个 LCD 示例。

    此致、

    James