This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] MSP432E401Y:我们想知道该特定微控制器的预期寿命结束。

Guru**** 2587365 points


请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/microcontrollers/msp-low-power-microcontrollers-group/msp430/f/msp-low-power-microcontroller-forum/734486/msp432e401y-we-would-like-to-know-the-expected-end-of-life-for-this-particular-microcontroller

器件型号:MSP432E401Y

我们计划在开发过程中使用此微控制器、但在承诺之前、我们希望对器件的预期寿命结束有所了解。   您是否能够提供粗略的估算?

谢谢

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Patric:

    在以下网页上、您只需键入器件并查找所有资质认证数据。 这是否对您有所帮助、基于此、您可以进行计算

    此外、还有一份介绍如何计算 EOL 的应用手册。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Patrick:

    请允许我在这里提问。 停产(EOL)是指器件停产。 这是您想要的吗? 如果是、则没有计划淘汰该零件。

    但是、如果您想计算产品的可靠性、可以使用此 器件提供的数据并计算预期的可靠性。

    时基故障率、MTBF: 查看、
    有关可靠性的更多信息

    此致
    Uwe

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    感谢 Uwe 和 Deitmar。   这回答了我的问题。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    以下是 Dietmar 所指文档的链接:  

    http://www.ti.com/lit/an/snoa994/snoa994.pdf