This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] MSP430F2252:PMP8740 -嵌入式软件。

Guru**** 678420 points
Other Parts Discussed in Thread: MSP-FET, MSP430F2252, PMP8740, UNIFLASH
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/microcontrollers/msp-low-power-microcontrollers-group/msp430/f/msp-low-power-microcontroller-forum/732987/msp430f2252-pmp8740---embedded-software

器件型号:MSP430F2252
主题中讨论的其他器件:MSP-FETPMP8740UNIFLASH

尊敬的先生/女士:

我已安装 Code Composer Studio (CCS)版本(版本:8.1.0.00011)并购买了 MSP-FET

用于 MSP430F2252控制器编程的闪存仿真工具。

Q1)控制器- MSP430F2252和 I AM 使用 PMP8740 Rev_C PCB (2kW 电池充电器模块)。

我启用了 MSP430十六进制工具 Intel hex 并使用 CCS IDE 生成十六进制文件--> PMP8740 Rev_C.hex,对吧?

Q2)如何选择 Code Composer Studio (CCS)中的 MSP-FET 闪存仿真工具进行十六进制编程?

Q3)如何在 Code Composer Studio (CCS)中选择2线 JTAG 接口进行十六进制编程? 请查找附件

    2线制 JTAG 接口(14引脚连接器)的 JPG 文件。

Q4)当我将 MSP-FET 闪存仿真工具连接到笔记本电脑时、在笔记本电脑设备管理器上出现了两个 COM 端口。 (MSP 应用 UART1 (COM4)和 MSP 调试接口(COM5)  

    哪个用于十六进制编程? 请找到设备管理器随附的 jpg 文件。  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    [引用用户="Vijay Shinde72"]

    Q1)控制 器- MSP430F2252和 I AM 使用 PMP8740 Rev_C PCB (2kW 电池充电器模块)。

    我启用了 MSP430十六进制工具 Intel hex 并使用 CCS IDE 生成十六进制文件--> PMP8740 Rev_C.hex,对吧?

    [/报价]

    是的、我想我们在上一个主题中对此进行了介绍。

    [引用 USER="Vijay Shinde72"] Q2)如何选择 Code Composer Studio (CCS)中的 MSP-FET 闪存仿真工具进行十六进制编程?[/quot]

    如果您使用 CCS 对器件进行编程、则无需更改格式。 十六进制实用程序允许您生成不同的格式、以防您希望在 CCS 之外对器件进行编程。

    [引用用户="Vijay Shinde72"]

    Q3)如何在 Code Composer Studio (CCS)中选择2线 JTAG 接口进行十六进制编程? 请查找附件

        2线制 JTAG 接口(14引脚连接器)的 JPG 文件。

    [/报价]

    CCS 自动选择已连接的 JTAG 接口。 您无需手动选择它。

    [引用用户="Vijay Shinde72"]

    Q4)当我将 MSP-FET 闪存仿真工具连接到笔记本电脑时、在笔记本电脑设备管理器上出现了两个 COM 端口。 (MSP 应用 UART1 (COM4)和 MSP 调试接口(COM5)  

        哪个用于十六进制编程? 请找到设备管理器随附的 jpg 文件。  

    [/报价]

    是的、一个是应用 UART、可用于反向通道 UART 通信(应用级、与调试无关)。 调试接口是用于 JTAG 通信和调试的接口。

    这些问题的大部分答案可在 《适用于 MSP430TmMCU 的 Code Composer StudioTmIDE v8.x 用户指南》中找到。 请将其作为参考书签。

    此致、

    James

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    尊敬的 James 先生

    感谢您提供信息。 答案1、3和4 ->我答对了。

    A2)何时连接 MSP-FET、则有任何指示或显示 CCS V8中已连接 MSP-FET 编程器?
    在 CCS V8中、十六进制编程到控制器的路径在哪里? 这意味着我选择 MSP-FET 工具并加载程序
    使用 MSP-FET 的控制器...请帮助。

    谢谢、此致、

    Vijay Shinde
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    [引用 user="Vijay Shinde72">感谢您提供的信息。 答案1、3和4 ->我答对了。

    非常好。

    [引用 USER="Vijay Shinde72"]A2)当我连接 MSP-FET 时 、会有任何指示或显示 CCS V8中已连接 MSP-FET 编程器?
    在 CCS V8中、十六进制编程到控制器的路径在哪里? 这意味着我选择 MSP-FET 工具并加载程序
    使用 MSP-FET 的控制器...请提供帮助。[/QUERP]

    连接 MSP-FET 后、CCS 中不会出现任何指示。 如果未连接、并且您单击"Download and Debug"、则会出现一条错误消息、提示与器件通信失败。 CCS 的理念是、编程应该简单且几乎自动、并且所需的配置最少。

    例如、您只需将 MSP-FET 连接到 PC、将其插入目标板上的 JTAG 接头、打开 CCS、导入特定器件的示例项目、然后单击"Download and Debug"、它会自动检测、连接 并对您的器件进行编程(假设它已正确加电、并且您的 JTAG 电路与我们的建议相匹配)。 使用 CCS 对器件进行编程时、无需选择二进制映像格式、JTAG 接口类型等。 现在、用户通常将使用 CCS 进行代码开发和调试。 因此、实际上不需要指定输出格式的类型、因为它使用.out 文件进行编程。

    如果您想使用相同的二进制文件对许多器件进行编程、我不建议使用 CCS、而是建议使用 UniFlash 或 Elprotronic FET-Pro430 Lite。 这取决于您尝试执行的操作。

    这有道理吗?

    此致、

    James

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 James:

    早上好。 感谢您提供信息。

    谢谢、此致、

    Vijay Shinde