This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] 与 cc110L、MSP430F5529和 EDUboosterpack mk11兼容

Guru**** 2782615 points

Other Parts Discussed in Thread: CC110L, MSP430F5529

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/microcontrollers/msp-low-power-microcontrollers-group/msp430/f/msp-low-power-microcontroller-forum/734869/compatibilty-of-cc110l-msp430f5529-and-eduboosterpack-mk11

主题中讨论的其他器件:CC110LMSP430F5529

您好!

我们能不能将教育 boosterpack mk11、cc110L 和 MSP430F5529 全部三个作为三明治进行连接。 它是否兼容。

它不起作用、我尝试使用 CC110L.buits 无法发送 eumk11中的3轴-加速计值。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好、Ganesh、

    使用 BP Checker: dev.ti.com/.../ 我看到引脚#2和#19上的冲突。 这是否会影响您的用例、取决于您的判断。 通过将信号绑定到其他引脚、可以解决这类潜在问题。

    谢谢、
    Fredrik